“从技术角度来看,我们也看到了相互演进,我们的应用程序突出了一个小众但非常重要的网络同步问题,罗克韦尔自动化的工程师通过下一个补丁版本修复了这个问题。”
ControlSoft Automation Systems Ltd 总部位于邓多克,卢斯郡,提供面向过程控制需求和能源管理的 PLC 和 SCADA 交钥匙解决方案,适用于数据中心、海运、食品和饮料、制药等众多行业。其经验丰富的工程师团队在各个领域拥有丰富的知识,在集成来自多个领域的系统时(包括网络硬件和数据库存储与报告),能够提供跨学科的能力。
一家全球数据中心运营商和云解决方案提供商需要一种更为精确的电力供应监控解决方案,以保持 100% 的正常运行时间目标。
- Allen-Bradley ControlLogix 可编程自动化控制器
- Allen-Bradley Micrologix PLC
- ArmorBlock I/O 和 Stratix 以太网交换机
- 功率计
- FactoryTalk View SE 和 Historian
- 更高的正常运行时间可靠性
- 更快的事件轮询,以更准确地识别具体问题
- 高度可扩展
- 可轻松适应存储在 PAC 中的程序
- 开放平台
就像煤气、水和电一样,难以想象没有互联网及其提供的所有服务的现代生活。在许多情况下,我们现在只是理所当然地认为它们一直存在。
它对我们日常活动的影响如此深远,以至于现在它已无所不包,影响着生活的方方面面,从简单的短信、照片存储和在线购物,到国际商业交易和工业环境中的远程实时 AR 模拟。
像任何实用工具一样,互联网依赖于可靠的连接和强大的存储解决方案。如果其中任何一个出现问题,日常生活就会陷入困境,问题也会随之而来。听到孩子们喊着“Wi-Fi 断了”,谁会不感到害怕呢?
互联网带给我们的无处不在的好处之一就是云存储。我们不再需要在 PC 或现场网络存储系统中使用数 TB 的本地硬盘。我们可以随时随地携带我们的工作、照片和工程图纸,并轻松地与任何人分享。
根据Statista,全球创建、捕获、复制和消费的数据总量预计将迅速增加。2020 年的数据量为 64.2 ZB,预计到 2025 年,全球数据创建量将增长到 180 ZB 以上。数据的这种大规模增长以及云存储服务和提供商的激增意味着数据农场和数据中心正在全球范围内涌现。
与燃气、水和电力不同的是,后者在当地有立法规定,如果服务中断会受到监管机构的罚款,而数据中心如果未能提供服务,则必须面对客户的愤怒以及由此产生的合同处罚、公共关系影响和商誉损失。事实上,越来越多的头条新闻开始报道服务中断和网站瘫痪事件。
在绝大多数情况下,数据存储使用多级冗余,但数据中心仍可能受到电力波动和中断的影响,必须尽快检测并缓解这些问题。
问题在于,大多数楼宇管理系统 (BMS) 并非为提供数据中心所需的反应能力而设计,即使是几秒钟的轮询周期也会产生数千个数据点。问题是,哪个信号先出现,哪个信号表明存在问题?
正是这些性能限制,加上其他自动化供应商缺乏支持资源,促使一家全球领先的数据存储和服务公司联系了爱尔兰公司 ControlSoft Automation,请求其“帮他们摆脱困境”。
目的:
ControlSoft 已经建立了作为问题解决者的声誉,在过去的十年中开发了电力管理系统 (EPMS),该系统可以记录 50 多万个电气参数的使用情况,为其客户提供与其电力供应性能相关的精确图像。
ControlSoft 董事总经理 Dermot Carragher 表示:“我们开发的 EPMS 系统实际上是一个分布式时钟系统。所有内容都使用精确时间协议 (PTP) 进行同步;事件的精度为亚毫秒。典型的传统 BMS 系统的精度只有几秒,因此在任何两秒钟的时间段内,它可能会显示多个事件,而您不知道哪个是触发事件。
“另一方面,我们的 EPMS 在整个分布式系统中以毫秒为单位进行时间戳标记,”他继续说道,“因此,您可以获得发生的事件的确切顺序和时间,这意味着您可以自信地确定可能引发一系列问题的确切问题。”
ControlSoft 解决方案的增强功能得益于其部署了 Logix 可编程自动化控制器 (PAC)、交换机和罗克韦尔自动化的 I/O,这些产品始终被设计为在亚毫秒级别运行。
Carragher 和他的团队还利用了基于 Logix 的操作环境的其他功能。“大多数现场设备都在 ControlLogix PAC 中预先编程。这意味着最终用户只需通过选择部署在数据厅中的现场设备的型号和节点地址来配置安装,应用程序将有效地自动配置它们,而无需 PLC 程序员。快速扩展和部署安装的能力是我们平台的一个重要元素,也是我们与大型数据中心客户成功合作的关键——他们需要一个非常快速的解决方案。当截止日期不那么紧迫时,这种方法可以更轻松、更不紧急地进行大规模部署。”
系统的开放性意味着它几乎可以适应所有应用。这也解决了许多客户不希望被单一的电源控制组件供应商或品牌所束缚的要求。它还提供远程访问功能,ControlSoft 可以利用这些功能(在需要时并具有适当的客户端权限)执行编程、维护、增强和升级。
“在这个项目中,时间表非常紧迫,”Carragher 解释道。“客户的口头规范可以用‘临时’和‘非常宽松’来形容,但在 Rockwell Automation 商业工程团队的帮助下,我们能够部署第一阶段,该阶段通过了验证并且开箱即用。
“随后我们被告知月底前还需要进行两次安装,”他继续说道,“但不用担心,因为一切都一样。其实并不一样……几乎所有东西都不同。唯一相同的组件是我们带到工厂的组件。幸运的是,得益于我们系统的可扩展性和罗克韦尔硬件的适应性,原本需要几个月的工作只用了几天时间就完成了。
发布时间 2024年6月10日