Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

Chocolate Shoppe Ice Cream 通过 Plex Smart Manufacturing Platform 优化生产

Plex MES 和 Plex 质量管理系统为公司持续实现制造业增长和改进奠定基础

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
巧克力店店面冰淇淋乳品
巧克力店徽标

Chocolate Shoppe Ice Cream 是一家家族经营的超高端冰淇淋制造商、批发商和零售商,60 多年来始终秉持质量、创新和社区幸福的核心价值观。公司在威斯康星州麦迪逊拥有四家冰淇淋店和一家制造工厂。该制造工厂生产超过100种超高端、屡获殊荣的冰淇淋口味,并为全国800多家小型独立餐厅和冰淇淋店供应产品。

Sarah Deadman
Chief Operating Officer, Chocolate Shoppe Ice Cream
Jeremy Peer
Vice President of Warehousing and Logistics, Chocolate Shoppe Ice Cream
Alyssa Roesing
Food Safety and Quality Manager, Chocolate Shoppe Ice Cream
Khathy Thach
Facility Manager/SQF Internal Auditor, Chocolate Shoppe Ice Cream
挑战

  • 依赖多个无法支持公司增长的系统进行运营
  • 通过手动和纸质方式跟踪生产,导致生产数据洞察延迟和库存管理不准确
  • 缺乏员工能够信任的精简生产数据
解决方案

  • Plex ERP
  • Plex MES
  • Plex 质量管理系统
结果

  • 实现了95%的库存准确率
  • 库存准确率提高了27%
  • 原材料库存减少了18%
  • 停机率达到1.1%
  • 停机率改善了83%
  • 库存管理用时减少了3~4小时
挑战

多系统与手动操作

Chocolate Shoppe Ice Cream 拥有四家自营门店,产品分销至 37 个州,并开展自有品牌制造业务。Chocolate Shoppe Ice Cream自成立以来实现了显著增长。公司此前的制造基础设施依赖两个独立系统来跟踪生产——尽管已集成,这两个系统之间并不总能正确通信。两个系统中的信息经常不一致,导致员工在尝试收集准确数据时浪费了大量时间。此外,生产数据是手动采集后再录入计算机。库存管理信息(包括现有原料和成品)通常滞后几天,进而对发货产生负面影响。Chocolate Shoppe Ice Cream 意识到,是时候寻找能够支持公司增长和多元化运营的 ERP 系统和 MES 了。

“[之前的]系统会显示你有 200 磅布朗尼……[布朗尼]实际上昨天已经用完了,但没人记得。所以我们遇到了很多这样的问题,”Chocolate Shoppe Ice Cream 首席运营官 Sarah Deadman 表示。

解决方案

寻找可扩展的解决方案

Plex Smart Manufacturing Platform被一位在其自身工厂中应用该技术的自有品牌客户推荐给了 Chocolate Shoppe。凭借这份推荐,冰淇淋制造商确定了几款能够满足公司生产需求的 Plex 产品:Plex ERP、Plex MES和 Plex 质量管理系统。在寻找新的 ERP 系统时,Chocolate Shoppe 也清楚还需要一个强大的 MES 系统。Chocolate Shoppe 团队认识到,运营不仅能从 Plex ERP 提供的整体业务管理中受益,还非常认可 Plex MES 所带来的制造业专注。

回顾寻找新制造解决方案的过程,Deadman 分享道:“[Plex] 似乎完全契合我们的需求和业务。”

结果

通过 MES 改善运营

Chocolate Shoppe 体验到的最大改进之一是生产数据的可用性和使用。能够深入挖掘数据——从生产、库存到财务——彻底改变了这家冰淇淋制造商的运营方式。该公司不仅对 Plex 技术所能提供的信息量感到惊讶,还对数据的即时性和基于云的访问能力感到惊喜。

Plex 的批次管理功能能够组织和跟踪具有共同特征的产品组,这一功能因其带来的一致性和产品标准维护而受到食品和饮料制造商的青睐。通过批次管理,Chocolate Shoppe 现在可以看到产品损失和浪费因素。凭借这一新获得的洞察,公司提升了生产产量。

“现在我们可以在一天中的任何时间随时监控整个厂区的[生产]情况,及时发现操作员是否在运行,或者机器是否停机。它可以立即提醒某人,‘我们下去,把这个问题解决掉,’”Chocolate Shoppe Ice Cream 的 SQF 内部审计员兼设施经理 Khathy Thach 表示。

质量文化

借助 Plex 质量管理系统,Chocolate Shoppe 能够更好地遵守行业法规,满足客户的特定需求,并为审计做好准备。以前,质量是通过手工和纸质方式进行跟踪的。使用 Plex 后,质量文档以数字形式集中存储,并可在一个地方访问——依托单一真实数据源运营,让 Chocolate Shoppe 在审计时更加安心。此外,这家冰淇淋制造商能够更好地与客户沟通产品运行期间的质量检查。转用 Plex 还提升了可追溯性,过去需要数小时,现在可以即时完成。

“在文档控制方面,我们现在把所有 SOP 和程序都放在 Plex 里。它会提示我们哪些内容需要批准或审核……对我来说,质量方面最重要的一点就是集中化,这样我们就不用依赖于无数不同的地方去查找信息,”Chocolate Shoppe Ice Cream 的食品与安全质量经理 Alyssa Roesing 分享道。

实现库存准确性

Chocolate Shoppe 指出,库存管理是自实施 Plex 以来改进最显著的领域之一。借助 Plex,Chocolate Shoppe 实现了95%的库存准确率,提升了27%。以前,库存在多个系统中跟踪,依赖于员工的经验。寻找材料会耗费大量时间,导致生产延误。现在,这一流程已数字化,并可在 Plex 系统中随时获取,每天为 Chocolate Shoppe 团队节省了超过3小时。随着质量管理得到控制,发货效率提升,客户满意度也随之提高。

“Plex 刚刚帮助我们将所有内容都放在计算机上并实现数字化。因为它始终保持最新状态,或尽可能接近实时,我们可以轻松访问所需的任何信息。现在,楼内的每个人都可以随时了解产品所在的位置。这意义重大……尤其是在你们不断成长为更大公司的过程中。”

Jeremy Peer - Chocolate Shoppe Ice Cream 仓库物流副总裁

自动化的未来

Chocolate Shoppe 对他们可以继续利用的各种 Plex 功能感到兴奋,因为他们认识到未来仍有实施的可能性。这家冰淇淋制造商有许多与 Plex 相关的目标,包括提高工厂车间的自动化水平。

“有了 Plex,我们真的进入了大联盟,”Sarah Deadman 表示。

 

本案例研究为复制版本,原始版本可在 Plex 网站上获取。要访问原始版本,请点击此处。

发布时间 2026年8月12日

主题: Accelerate Digital Transformation Food & Beverage Plex ERP Plex MES Plex Quality Management
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Chocolate Shoppe Ice Cream 通过 Plex Smart Manufacturing Platform 优化生产