Loading
案例研究 | 水泥行业
Recent ActivityRecent Activity

水泥厂将煤炭和能源使用量减少了多达 2%

FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ 模型预测控制 (MPC) 解决方案可优化窑炉过程,将年燃料成本削减高达 33 万美元。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿蓝色工作服、戴红色安全帽的男士正在操作水泥窑

挑战

  • 减少煤炭和能源消耗 – 以及相关的温室气体排放

解决方案

  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ MPC:用于模型预测控制的模块化软件平台

成果

  • 将窑炉煤炭和能源消耗减少多达 2%
  • 每年节省燃料成本高达 33 万美元
  • 优化磨机性能
  • 降低 CO2 和 NOx 排放
  • 减轻操作员工作负担

 

水泥是世界上使用最广泛的产品之一。但需求在中国尤其旺盛,中国在水泥生产方面处于世界领先地位。水泥是基础设施和住房开发的关键成分,支持着该国日益增长的城市人口和不断发展的特大城市。

虽然需求的持续增长对中国生产商来说是个好消息,但水泥行业是一个能源密集型行业,严重依赖煤炭作为燃料。

“煤炭是温室气体的主要来源,”罗克韦尔自动化经理 Alessandro Masiello 说。“中国水泥生产商正在寻找不仅可以降低燃料成本,而且可以满足环境法规的解决方案。”

最近,该国领先的水泥生产商转向罗克韦尔自动化,寻求更好的方法来优化其过程、降低燃料消耗并控制成本。

复变量

水泥生产是一个复杂的过程,从原料粉磨机开始,在这里对石灰石和其他材料进行粉碎和混合。在窑中,原材料经受高温处理并转化为熟料。熟料被输送到精磨机,在那里进行研磨并与石膏混合以生产最终产品。  

水泥生产的每个环节都需要消耗能源,而窑是其中最难优化的环节之一。

现代水泥厂通常使用带有预热器的干法回转窑。预热器将原材料预热至约 900°C (1650°F)。煅烧过程在窑内完成,窑将材料加热至约 1200°C (2200°F)。为了达到这些温度,燃料被添加到窑的主燃烧器和预热器级别。

“由于原材料质量和煤炭热值的变化,窑内的工艺条件也在不断变化,”Rockwell Automation 水泥行业顾问 Tiger Xiaohu He 表示。

此外,风扇在熟料离开窑后对其进行冷却,系统将产生的热空气循环回分解炉。虽然循环空气提高了能效,但它也为过程增加了另一个变量。

此外,为了保持产品质量,定期对材料进行测试,以确保游离氧化钙含量保持在 1-2% 的范围内。游离氧化钙的含量与窑炉的能量输入直接相关。

传统控制方式的问题

“水泥公司使用标准 PID 回路来控制有限数量的变量,”He Xiaohu 解释道。“但鉴于水泥厂中变量的数量很大,PID 回路无法真正优化过程。”

水泥生产商在其广泛的工厂网络中面临着类似的挑战,他们选择首先关注益阳工厂。

益阳工厂每天生产 5000 吨熟料,消耗约 500 吨煤炭。每年,工厂消耗约 165,000 吨煤炭,成本高达 1650 万美元。为了减少煤炭消耗,公司知道必须更好地控制窑炉的能源使用。 

“窑炉内的温度波动很大,”何小虎说。“为了控制温度,操作员需要监控整个过程,并手动应对任何波动。”

例如,在主燃烧器中,操作员监控热成像摄像头,然后调整燃料流量以升高或降低温度。在煅烧炉中,操作员更改 PID 回路温度设定值,以根据需要触发燃料添加。

“操作员将 50-70% 的时间花在监控和调整温度以及燃料添加上,”He Tiger Xiaohu 说。“但尽管他们尽了最大努力,仍无法提高系统的热效率。”

使用 MPC 提高窑的稳定性

为了实现更稳定的窑炉运行,罗克韦尔自动化推荐了一种基于 FactoryTalk Analytics PavilionX(一种模型预测控制 (MPC) 软件平台)的解决方案。

罗克韦尔自动化 Pavilion 业务开发经理唐景坤表示:“FactoryTalk Analytics PavilionX MPC 可以与任何现有的控制系统集成。它通过预测工厂产出并对过程输入变量和干扰做出响应来改进过程。”

FactoryTalk Analytics PavilionX MPC 利用监督式机器学习技术构建多变量过程的强大动态模型。它分析历史数据和生产趋势以及当前的过程和实验室数据,并采取控制措施来优化性能。

例如,软件可以对循环热空气对煅烧炉温度的影响进行建模和预测,然后自动调整煤炭添加量,以使用理想的燃料量生产高质量产品。

“在这样的应用中,一切都是相互关联的,”Alessandro Masiello 说。“FactoryTalk Analytics PavilionX MPC 让您能够更好地控制质量,从而降低能耗,最终提高产能。”

将收益扩展到磨机运营乃至整个企业

关注窑炉性能是益阳工厂优化煤炭消耗的一种方式。但工厂还希望降低另一种高耗能工艺——磨机应用的能耗。

通过在原料和成品磨机中应用 FactoryTalk Analytics PavilionX MPC,工厂能够更好地控制原材料不一致性和熟料可磨性等变量,并优化能源使用。

“总的来说,该解决方案有助于稳定窑和磨机的运行,”唐景坤说。“更稳定的系统显著降低了操作员的工作量,并带来了令人印象深刻的节能效果。”

通过 FactoryTalk Analytics PavilionX MPC,益阳工厂将窑炉的煤炭和能源消耗减少了多达 2%,并在磨机中实现了额外的节约。煤炭消耗的减少每年可节省高达 33 万美元,并使工厂能够减少煤炭消耗的两种副产品 - 二氧化碳 (CO2) 和氮氧化物 (NOx) 排放。 

“益阳工厂的试点项目非常成功,”唐景坤说。“公司已经将 FactoryTalk Analytics PavilionX MPC 解决方案扩展到另外五个工厂,至少还有五个工厂正在筹备中。”

发布时间 2021年4月5日

主题: Process Optimization Sustainability Energy Cement Model Predictive Control
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

物料输送自主决策
物料输送自主决策
Case Study
Case Study
物料输送自主决策
矿业公司如何减少物料输送的挑战? 了解如何提高运营效率并实现法规合规。
Metso:通过工业物联网来实现自主采矿
Metso:通过工业物联网来实现自主采矿
Case Study
Case Study
Metso:通过工业物联网来实现自主采矿
矿石加工厂借助 AI 预测性维护节省数十万美元的不必要开支。
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 水泥厂减少能源使用