Loading
案例研究 | 水泥
Recent ActivityRecent Activity

CCB 的更严格的过程控制降低了能耗和过程可变性

全球领先的水泥生产商通过新的重大可持续发展计划,率先采用模型预测控制解决方案,推动过程数字化进程

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Compagnie des Ciments Belges

挑战

  • 必须将全球可持续发展目标转化为欧洲主要水泥厂的节能措施。

解决方案

安装了罗克韦尔自动化解决方案,其中包括:

  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ 过程预测控制软件套件
  • 应用设计
  • 工程实施
  • 为两座水泥厂、一座标准球磨机、一座辊压机(预磨)和一座球磨机回路提供软件支持

成果

  • 能耗降低了 6%
  • 生产率提高了 8%
  • 可用性保持在 97%
  • 闭环解决方案提供更有效的实时过程调整
  • 产品差异性降低

高耗能行业正面临来自各方面的压力!国际可持续性立法和目标日益严苛,近期能源价格的急剧上涨也促使企业更加仔细地审视其产品和流程,以确保以尽可能高效的方式使用能源。

简单的过程可能只需要基本的分析和微调,但生产多种产品并依赖广泛的高容差参数的工厂则要难得多,而且通常会从数字化解决方案中获得巨大的即时收益。

可持续性规划

Compagnie des Ciments Belges SA (CCB) 是 Cementir Holding 集团的一部分,该集团是一家跨国建筑解决方案公司,也是白水泥领域的全球领导者。该公司正在审视其流程,目标是实现更可持续的发展。事实上,它已经制定了一项雄心勃勃的路线图,计划到 2030 年大幅减少二氧化碳排放。

集团的 10 年路线图包括替代化石燃料和熟料、开发新型低碳水泥以及在可持续发展方面的多项投资,同时还包括所有工厂的制造、维护、库存和备件管理流程的数字化。

数字洞察

数字化通过收集和利用运营数据,在几乎所有工业环境中都带来了好处,这有助于提供新的和更高水平的洞察力,从而提高效率。水泥行业也不例外。

CCB 已经为其数据驱动型工业 4.0 目标做出了一些早期承诺,首先是购买了一台新的数字分析仪,该分析仪可以测量其两座水泥厂的水泥配方的细度。在此之前,它使用一系列级联 PID(比例-积分-微分)控制器,根据每两小时采集一次的实验室样本提供的信息进行操作。但持续的质量检查和由此产生的节能需要持续测量,而两小时的时间窗口对于这样一个复杂的制造过程来说,足以让其超出容差范围。

罗克韦尔自动化数字化客户经理 Juliano de Goes Arantes 表示:“CCB 提供十种不同质量和功能规格的水泥。制造水泥就像制作不同的面包;不同的成分和比例会导致不同的最终产品。因此,使用正确的成分和正确的用量来达到理想的产品特性非常重要,否则会产生功能或成本方面的影响。”

闭环

de Goes Arantes 继续说道:“CCB 早就意识到需要对其加工过程进行更准确、更及时的控制,而数字分析仪只是第一步。当我们作为其数字化转型计划的一部分首次接触时,分析仪尚未安装,但它被视为已安装设备的一部分。因此,我们的解决方案需要闭环,即实时获取分析仪的信息,微调过程参数和原材料数量,然后将修正反馈到过程中。最终目标是帮助确保生产的不同水泥类型具有一致且优越的质量。这不仅会提高质量,而且通过仅在精确定义的时间内使用高能耗步骤,还会降低能耗。”

Rockwell Automation 的产品和能力在 Cementir 集团内部已经广为人知,CCB 选择该供应商时也得到了有力的推荐。Rockwell Automation 还能够在部署 FactoryTalk Analytics PavilionX 模型预测控制 (MPC) 解决方案时,带来其丰富的水泥和过程领域经验。MPC 提供了一个智能层,位于自动化系统之上,持续评估当前和预测的运营数据。然后将这些数据与预期结果进行比较,并推动新的控制目标,以减少过程变异性、提高性能和提升效率——所有这些都是实时进行的。

数字证明

CCB 通过对工艺步骤的更严格控制,已经看到了显著的性能提升,单位能耗 (SEC) 降低了 6% 以上(目标为 3%)。生产率提高了近 8.5%(目标为 3%),可用性达到 97% - 完全符合目标。在美国的类似应用中,FactoryTalk Analytics PavilionX MPC 使两家工厂的产量分别提高了 4.8% 和 5.7%,磨机产量提高了 5%,每吨水泥的能耗降低了 3.5 KWh。

CCB 工厂经理 Gauthier Autrand 也强调了该新系统的优势:“自从投入使用以来,我们就没有必要再联系罗克韦尔服务部门,因为该系统一直在正常运行,性能符合预期,尽管由于工艺和产品的变化,这一点很难确定,但这正是我们可持续发展路线图的一部分。”

de Goes Arantes 进一步阐述道:“这是我参与过的最复杂的应用项目之一,因为涉及的过程变量和水泥类型数量庞大。但可持续性是任何公司都必须重视的重要指标,因此提供尽可能好的解决方案至关重要。MPC 平台使用专业算法同时优化多个参数,并根据最佳结果不断更新过程条件。

“技术复杂性加上疫情期间的远程工作条件,de Goes Arantes 继续说道,但我们能够提供至关重要的安心感,当然,还有兑现承诺的解决方案。

“我们预计项目和整个工厂将增加新的元素,”他总结道,“所有这些都将依托公司的新数字化主干网。CCB 还告诉我,他们认为可以取得更多成就,我也同意这一点。我认为我们还没有看到这些解决方案将带来的全部成果。”

Allen-Bradley、expanding human possibility、FactoryTalk Analytics PavilionX 和 Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标。 

不属于罗克韦尔自动化的商标是其各自公司的财产。

发布时间 2023年3月15日

主题: Drive Sustainability Cement
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left CCB 的更严格的过程控制降低了能耗和过程可变性