Loading
案例研究 | 汽车行业
Recent ActivityRecent Activity

CaseiZ 让压缩机优化保持正轨

基于云的服务提供了 ThingWorx IIoT 平台的应用,帮助实现 25% 至 50% 的节能。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
案例iz 解决方案让压缩机优化保持正轨

本质上效率低下

几乎所有制造工厂都使用压缩空气。它们都面临着保持压缩空气系统高效可靠运行的挑战。

根据行业不同,压缩空气系统占工厂能源消耗的 10% 至 50%,其重要性不亚于电力。但压缩机本身效率低下。

“空气唾手可得,看似‘免费’,但消耗和加压所需的能源却相当可观且昂贵,”CaseiZ 工程经理 Devin Sullivan 说。

压缩机往往是效率低下的隐性来源,随着企业探索降低能源成本和碳足迹的方法,压缩机成为优化的目标。

“压缩机通常位于工厂后方,鲜有人关注,直到企业能源经理发现压缩空气的成本之高,并看到潜在的节能机会,”Sullivan 说。

这时,企业会联系 CaseiZ。作为全球领先的压缩空气解决方案提供商,CaseiZ 专注于在压缩空气、真空和冷却水系统中寻找效率提升。该公司的产品涵盖从节能审计和控制解决方案到交钥匙项目。CaseiZ 是 罗克韦尔自动化合作伙伴网络™ 计划的成员。

 
取得的成果
案例iZ 帮助客户降低能源成本。
 
 

审计揭示潜在的节能机会

“我们业务的核心是升级,”CaseiZ 开发总监 Lou York 说,“我们几乎涉足了所有行业,并且发现了使用了 30 多年的压缩机。”

为了评估当前的绩效和潜在的效率提升,客户参与通常从节能审计开始。

“通常,我们会在一个设施中花费大约一周的时间安装数据记录器,以确定基线并发现低效之处,”CaseiZ 运营经理 Allen King Jr. 说。 “然后,我们会推荐一个专注于减少能源消耗的解决方案。”

通常可以发现 25% 至 50% 的潜在能源节约,而大多数归因于更新的自动化平台和系统集成。以下是一个示例。

“在基本层面,每台压缩机都是单独销售的,安装在公用设施室中,设计为独立运行。”Sullivan 解释道,“因此,我们经常发现压缩机并非整体自动化系统的一部分。它们只是运行本地控制,执行自己的任务。”

CaseiZ 依靠罗克韦尔自动化平台来实现过时系统的现代化和集成。应用通常包括 Allen-Bradley® CompactLogix™ 或 ControlLogix® 控制器 和 FactoryTalk® View HMI – 在 EtherNet/IP™ 网络 上进行集成。 

从静态报告到实时可见性

作为增值服务,CaseiZ 还为客户提供每月能源报告,以跟踪系统性能是否达到节能目标。该报告是静态的,制作起来非常费力。

“我们会远程访问本地控制面板,收集一个月的系统数据,”King 说。“然后,我们会手动生成报告。”

每月快照有助于识别与预期绩效的偏差,但要找出原因还需要进一步调查。  

“我们无法持续了解运营情况,”Sullivan 说。“必须有人登录系统,寻找低效率的根源。”

为了缩短响应时间和加快问题解决速度,CaseiZ 开发了基于 ThingWorx IIoT 平台的 AirView Cloud 监控系统。作为 FactoryTalk® InnovationSuite 的一部分,ThingWorx 由 PTC 提供支持,可连接不同的设备、应用程序和数据流,从而实现对工业运营数据的安全访问。    

借助 ThingWorx 工具,CaseiZ 及其客户可以实时查看单台机器的运行模式和利用率。他们还会收到关键问题的警报,例如压缩机脱机或 KPI 低于某个阈值。

“这些系统非常动态,”King 说。“现在,如果压缩机出现故障或客户进行意外调整,我们会立即看到效率下降,并能解决这个问题。”

“我们现在可以将所有用于收集数据和生成报告的时间用来解决问题,”York 补充道。

保持高效

CaseiZ 首次在一家汽车工厂应用了 AirView Cloud 解决方案。不到一年时间,该公司就将该解决方案扩展到了十多家不同的公司。

 
 

 

“ThingWorx 平台改变了两件事,”King 说。“首先,它提高了客户对其系统的可见性。其次,它大大加快了我们在客户支持方面的效率。”

 


 
 

AirView Cloud 包含在第一年的交钥匙解决方案中,后续年份则通过订阅提供。

“我们希望客户先体验系统,然后再确定其价值,”York 说。

第一家汽车客户在有资格订阅服务后立即订阅了该服务。

“简而言之,我们通过自动化实现了能源增益,而 ThingWorx 使我们能够保持这些增益,”York 说。

了解有关我们 OEM 合作伙伴 的更多信息。 

 

 
caseiz 徽标

Case Controls and iZ Systems, two leaders focused on finding efficiencies in compressed air, vacuum and cooling water systems, now operate as one company – CaseiZ. 

订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left CaseiZ 让压缩机优化保持正轨