Loading
案例研究 | 高级运动与机器人技术
Recent ActivityRecent Activity

通过自主物料流动优化生产

我们如何在俄亥俄州特温斯堡的制造工厂将WIP分拣空间减少50%,生产线停机时间减少20%。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation特温斯堡工厂的Otto AMR
Rockwell Automation

这就是我们的故事!Rockwell Automation是工业自动化和数字化转型领域的全球领导者,致力于帮助制造商提升韧性、敏捷性和可持续性。我们位于俄亥俄州Twinsburg的制造工厂占地250000平方英尺,生产可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、开关、继电器及其他控制设备,服务于汽车、食品和饮料、生命科学等行业。

挑战

  • 严重依赖推车式物料输送,52% 的日常运输任务需人工完成
  • 操作员被迫离开增值生产工作,限制了运营效率
  • IT、OT 和自动化系统之间缺乏同步,导致物料交付延迟和生产停机
  • 需要额外地面空间用于分阶段和缓冲在制品库存
  • 导致员工疲劳,操作员每天为支持物料输送步行超过8小时
解决方案

  • 部署了三台 OTTO® 100 自主移动机器人(AMR)和40个红色分拣推车,将原材料从配料区运送到四条生产线

  • 自动化重复的物料运输,减少人工干预,支持持续的物料流动

  • 引入 FactoryTalk® Orchestration™,推动工厂向完全自主生产物流迈进

  • 通过 REST API 将 FactoryTalk® ProductionCentre® MES 与 OTTO Fleet Manager 连接,根据实时生产状态协调物料运输

  • 使用可配置的基于规则的工作流程,在生产订单推进制造过程时自动调度 AMR 任务

结果

  • 通过将员工重新分配到更高价值的任务并增加生产量,每年节省USD162000
  • 将在制品分拣空间减少50%,空间利用率提高70%
  • 将生产线停机时间减少20%
  • 在1.5年内实现投资回报
  • 已扩展至另外三家Rockwell工厂,未来还将有更多扩展,Twinsburg作为生产物流展示工厂
挑战

我们的Twinsburg制造工厂在很大程度上依赖于基于推车的物料运输,每天约有52% 的物料运输行程是手动完成的。这导致了对劳动力的高度依赖以及大量非增值的操作员活动,操作员每天为搬运物料步行超过8小时。

同时,IT、OT和自动化系统之间缺乏同步,导致物料交付延迟、工厂车间在制品库存过多以及生产停机时间。这些挑战共同限制了生产效率,并使扩大运营规模变得更加困难。
 

解决方案

为解决这些挑战,Rockwell 位于 Twinsburg 的工厂启动了一个以OTTO 自主移动机器人(AMR)和 FactoryTalk Orchestration 为核心的多阶段转型项目。

第 1 阶段:使用 OTTO AMR 实现物料输送自动化

Rockwell 部署了三台 OTTO 100 自主移动机器人(AMR),配备 40 个红色分拣推车,实现了从配套区到四条生产线的原材料运输自动化。操作员手动调度自主机器人处理重复的物料运输工作,使操作员能够专注于增值生产工作,同时支持物料持续流向生产线。

第 2 阶段:生产物流的同步

虽然第 1 阶段实现了物料自动输送,但操作员仍需手动申请工单物料。FactoryTalk® ProductionCentre® 未与 AMR 集成,因此手动触发可能不一致,导致产品延迟和工厂车间内出现大量分阶段库存。Rockwell 的 Twinsburg 工厂通过引入FactoryTalk Orchestration,实现了基于生产需求的物料移动的全面自动化与同步。

该解决方案将工厂的制造执行系统(MES)直接与 OTTO Fleet Manager 连接,同时为集成互联 IT 和 OT 系统(包括 ERP 及未来的仓库执行系统 WES)提供了标准化方法。FactoryTalk Orchestration 通过可配置、基于规则的无代码工作流,在生产订单推进制造流程时自动调度机器人,使物料移动能够响应实时生产需求。该解决方案基于现有 Rockwell 技术构建,为操作员提供了熟悉的体验,并可远程部署至 Twinsburg 现场,从而缩短实施时间并减少对工厂运营的干扰。这一方法满足了客户对机器人、设备与企业系统之间强大且可扩展集成的需求,同时减少了对完全定制集成的依赖。

这一创新使工厂超越了机器人运输,进入了真正的自主生产物流同步阶段。生产系统本身主动发起物料移动,而非由人工请求,从而让操作员专注于增值工作,同时确保物料根据生产需求进行移动。

结果

多阶段部署在劳动力效率、生产流程和运营绩效方面带来了可衡量的提升。第一阶段通过自动化人工物料搬运,每年节省USD162000,使员工能够被重新分配到工厂内更高价值的任务,以提升生产量。借助FactoryTalk Orchestration,工厂在制品堆放空间减少了50%,空间利用率提升了70%,通过更及时、可预测的物料交付,生产线停机时间缩短了20%。此次部署还缩短了物料等待时间,提高了整体设备效率(OEE),降低了废品率,并通过减少重复运输活动提升了员工安全性。该项目在1.5年内实现了投资回报。

Twinsburg工厂自此成为面向客户的生产物流展示平台,使潜在客户能够在实际制造环境中看到该技术的运行。通过将生产物流方法应用于自身运营,Rockwell展示了其对该方法的信心及其带来可衡量成果的潜力。该成功案例建立了一个可复制的模板,已推广至另外三个Rockwell工厂,并计划在更多既有工厂和新建工厂进行部署。该举措展示了生产物流方法如何将手动、分散的流程转变为互联的自主运营,从而在生产力、效率、成本和可扩展性方面带来可衡量的提升。

发布时间 2026年9月23日

主题: Accelerate Digital Transformation Empower People Advanced Motion & Robotics Digital Transformation Production Logistics Autonomous Mobile Robots FactoryTalk ProductionCentre
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 通过自主物料流动优化生产