Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

得益于现代自动化技术,灌装范围广泛,功能强大

MACS 提供的全面包装技术系列以现代控制和自动化解决方案所带来的灵活性和敏捷性为基础。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MACS 制造机器自动化解决方案

MACS 自称是一家快速发展的公司,拥有一支由经验丰富且充满热情的员工组成的团队,团队成员的平均工作经验超过 20 年。

凭借来自博洛尼亚“包装谷”内主要公司的专家团队,FIMA 及 ILAPAK 能够提供涵盖几乎所有类型包装应用的广泛技能和经验,包括对 FIMA 和 ILAPAK 提供的机器的售后维护服务和备件支持。

该公司提供涵盖三种包装形式的广泛机器组合。顾名思义,MACS Rigid 包括用于包装刚性产品的机器,包括单独的巧克力和巧克力棒、肥皂、饼干和威化饼干以及烟草产品。其 MACS Flexible 系列为固体和液体产品提供各种灌装技术,可灌装到各种袋子、立式袋和小袋中。最后,其 MACS Fill 系列包括高度可定制的旋转和线性灌装机,用于灌装桶、罐、壶和瓶子。

灵活性和敏捷性

MACS 拥有如此广泛的技术,能够涵盖多种应用,但每台机器都必须具备自身的灵活性,因为客户需要机器的灵活性来适应市场趋势和产品变化。

MACS 首席执行官 Francesco Marchioni 表示:“我们需要在三个关键指标上优化我们的解决方案:可用性、运行速度/产出和产品质量。我们在这方面取得的成功很大程度上归功于我们部署了罗克韦尔自动化的自动化和控制解决方案。高可靠性带来了更好的可用性,从而减少了停机时间,所有这些最终都等同于更高的效率和更高的产品产量。”

缩短上市时间

“通过部署新一代伺服技术,我们的客户获得了更大的灵活性,从而缩短了上市时间和批次间的切换时间。我们经常提供成套生产线,其中包括三台、四台甚至五台机器,它们全部连接在一起,当这些机器在共享的公共平台上使用单一 HMI 无缝地相互通信时,我们的客户可以获得更高的生产率。

“数字化主干网同样至关重要。我们为大型客户提供的机器可以轻松融入现有的数字化架构,而为小型客户提供的机器往往成为其自身数字化转型的起点或枢纽。在所有情况下,客户能够收集和分析的运营数据对于现代生产运营至关重要。

“我们还看到,我们所服务的所有行业都在大力推动可持续发展。这主要是通过部署纸质包装来实现的。一个主要问题是,由于材料的物理特性和属性,单一材料和环保材料的自动化程度要低得多。但我们已经能够调整我们的核心技术和机器来满足这些需求,而灵活的自动化解决方案在这些调整中起着核心作用。

速度与准确性

“我们部署的先进控制解决方案也大大简化了操作员的工作。通过使用伺服技术,我们能够用自动化程序取代之前的手动操作。这不仅解决了技能水平和机器熟悉度降低的问题,而且自动化系统通常速度更快,出错率也大大降低。

“我在这里有一支很棒的团队,大家都专注于开发新想法和解决客户问题。从技术上讲,我是 CEO,但我仍然喜欢参与设计和开发,因为这是我的出发点。通过现代控制解决方案,我们知道我们可以调用更多的灵活性,这不仅适用于我们在设计阶段,也适用于我们客户在运营时。更大的互联性也意味着我们可以拨打我们的机器来远程支持我们的客户;而且知道罗克韦尔自动化平台是基于杰出实践的网络安全,这让我们和我们的客户更加安心。”

在此处了解我们全面的 OEM 和机器设计解决方案组合,点击此处。

发布时间 2023年5月2日

主题: Food & Beverage Life Sciences
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 广泛的灌装范围,利用现代自动化技术提供广泛的功能