Loading
案例研究 | 基础设施
Recent ActivityRecent Activity

建筑商实现维护现代化并延长正常运行时间

亚太地区工程与建筑公司与 EDMS 顾问合作,使用 Fiix® CMMS 实现资产管理和维护自动化

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
木框架住宅建筑
edms 徽标

EDMS Consultants Sdn Bhd 提供数字化解决方案和服务,包括内容、文档和业务流程管理。EDMS 有助于自动化和简化客户的业务流程,从而提高业务盈利能力和生产力。

Mohammad Thaqif Taher
Mohammad Thaqif Taher
EDMS应用顾问
挑战
  • 手动跟踪资产管理和维护活动
  • 设备信息不足,包括有限的历史数据和备件可用性
  • 频繁的紧急故障、被动维护和零件延迟导致停机时间增加
解决方案
  • Fiix CMMS(计算机化维护管理系统™)软件平台
结果
  • 将预防性维护合规性评分提高到世界级水平的 88%
  • 将每月总停机率降低到 4.52%

一家亚太地区的工程和建筑公司正在帮助推进该地区的数字化工业化建筑系统 (IBS) 能力,并彻底改变当地的建筑行业。IBS 是一种过程,其中预制墙、板和其他结构元素在场外生产,然后在建筑工地组装和安装。

通过数字 IBS,基于云的建筑信息模型与高级自动化和机器人生产相结合,在受控的制造环境中根据规格生产零件。这种技术提供了更高的精度和准确性,从而提高了产品质量并减少了浪费。它还加快了施工时间表,减少了对人工的需求,提高了项目安全性,并尽可能减少了施工过程中的碳足迹。

利用数字 IBS,这家公司每年可以生产多达 10,000 个住房单元,为当地的经济适用房库存和目标做出了重大贡献。

挑战

手动资产管理的局限性

尽管该公司运营着一个拥有大量复杂机械和机器人设备的先进制造业务,但其仍使用电子表格手动跟踪资产管理和维护活动。这导致设备信息不足,包括有关先前性能问题、维修历史和当前备件可用性的有限数据。因此,通常会发生被动维护和紧急故障,并且在获取替换零件时经常会出现延误。所有这些都会增加停机时间。

为了解决这些问题并使维护运营更加战略化,该公司注册了罗克韦尔自动化旗下 Fiix 的免费试用。Fiix 提供了一个全面的 CMMS(计算机化维护管理系统)软件平台,可实现维护管理的自动化。 

解决方案

使用 Fiix 实现资产管理和维护自动化

该公司很快看到了 Fiix 的价值,最终采用了 CMMS 平台,并于 2019 年聘请了 EDMS 顾问 以获得进一步支持。EDMS 与 Fiix 合作,提供数字解决方案和服务,帮助客户实现资产管理等流程的自动化和简化。

“Fiix 的用户友好界面和实时数据访问功能使该客户的维护团队能够主动解决问题、优化资产性能并尽可能缩短停机时间,”EDMS 应用顾问 Mohammad Thaqif Taher 说。

使用 Fiix 的资产管理模块,该公司现在可以在一个集中式仪表板中注册、跟踪和管理资产及其生命周期绩效,必要的利益相关者可以访问实时信息。

“这有助于更好地利用资产和维护计划,包括预防性维护,”Thaqif 解释道。“可用的信息包括与特定资产相关的历史维护活动,从第一天开始,用户可以看到之前完成的所有工作。”  

该公司使用 Fiix 的工单管理模块来改进和简化传入的工单。该功能允许员工提交工单请求,即使他们不是 Fiix 的授权用户。

“该模块还允许他们分析之前完成的数千个工单,”Thaqif 说。“这种数据驱动的洞察力有助于做出更明智的资产维护、资源分配和长期规划决策。”

无论是在现场还是远程工作,所有这些功能和信息都可以在 Fiix 的移动应用程序中获得。此外,该公司还使用 Fiix 的报告工具生成并向其维护和管理团队发送包含关键见解的自定义报告。

结果

世界级的预防性维护合规性和减少的停机时间

通过实时访问资产性能和其他关键信息,该公司将其预防性维护合规率从约 60% 提高到 2020 财年末的世界级水平 88%(在全球大流行病改变生产模式和标准之前)。

该公司的高级维护工程师表示:“Fiix 是我用过的最好的 CMMS 软件产品之一,用于维护计划活动。使用 Fiix 几年后,我们看到我的部门有了很大的改进,尤其是在影响生产的维护停机时间方面。”

到 2020 年,该公司的总停机时间降低到 4.52%,低于其 6% 的月度目标率。

Thaqif 指出:“Fiix 的实施提高了可见性,并提高了他们维护运营的整体运营效率。通过清晰地了解活动和资产状态,他们正在尽可能延长关键设备的使用寿命。”

探索 CMMS 和 ERP 系统集成

作为与该公司及其其他客户合作的一部分,EDMS 提供定期的健康检查报告和会议。在这些会议中,他们会查看客户如何使用 Fiix,并确定机会,以充分发挥该平台的全部功能。

Thaqif 说:“例如,该公司有机会使用 Fiix 的零件预测工具,获得有关备件可用性的宝贵预测见解,这通过减少缺货、相关停机时间和维护成本来增强零件和采购管理。”

“我们还希望将此和其他 Fiix 数据与他们的 ERP 系统集成,Thaqif 补充道。 “我们希望他们利用 Fiix 的所有模块,我们致力于在他们的 Fiix 旅程中提供持续的支持。”

发布时间 2024年1月18日

主题: Build Resilience Infrastructure Fiix CMMS
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 建筑商实现维护现代化并延长正常运行时间