Clips & Clamps Industries (CCI) 于 1954 年在密歇根州底特律的 Fitzpatrick 街成立。自那时起,该公司一直向 OEM 和一级供应商客户提供可靠的金属冲压件、S 型夹、支架、垫圈、线材成型件、焊接产品和组件。
- 六个不同系统的升级成本高昂且耗时
- 缺乏系统集成,导致需要手动操作且容易出错
- 难以生成报告或实时了解生产情况
- 用单一的制造记录系统取代了 6 个不同的系统
- 避免了可能会中断业务的昂贵升级,并获得了即时的投资回报
- 实时访问数据,以便更好地了解运营情况
- 消除了基于纸张的手动工具维护跟踪
密歇根州普利茅斯市的汽车金属成型厂商Clips & Clamps Industries (CCI)自 1954 年以来在这个动荡的行业中生存至今是有原因的。该公司一直致力于提高效率,并在其运营的所有领域利用更先进的技术。
其信息系统也不例外。面对需要升级其用于 ERP、量规控制、人力资源和其他功能的多个独立系统的需求,CCI 认为维护和支付独立系统的定期升级费用并不是其 IT 和财务资源的更有效利用方式。
此外,管理层认识到,这些不同系统之间缺乏集成,迫使员工投入时间进行重复的数据输入、手动数据和报告对账以及其他低效工作。
为了解决这些挑战,CCI 实施了一个全新的、完全集成的制造云 ERP 解决方案。该单一系统取代了 CCI 之前使用的六个独立系统以及许多其他功能。
集成系统提高效率
如今,CCI 通过统一的视图让所有员工访问相同的信息。他们通过仪表板实时查看关键信息,并能够访问和打印实时报告,同时根据需要过滤数据。
Plex Manufacturing Cloud 是 CCI 的理想一体化解决方案。它集成了企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 (MES)、质量管理、客户关系管理 (CRM)、车间集成等多种功能。该系统使公司能够更有效地管理运营的几乎所有方面,包括物料清单、采购、收货、库存、质量、计划和调度、运输、EDI、工程变更跟踪、财务和人力资源。
如今,CCI 员工利用单点数据输入,无需维护接口,避免了重复和复制。例如,用于时间和考勤的员工名单与用于跟踪谁生产了哪个零件的名单相同。用于完成质量检查表的名单与用于战略计划行动项目和相关职能的名单相同。
由于 Plex Manufacturing Cloud 是一种云端软件即服务 (SaaS) 解决方案,CCI 的所有数据都由系统开发商 Plex Systems 在异地安全托管和维护。金属成型商避免了昂贵的服务器、硬件和能源成本。无需内部 IT 维护,CCI 可以放心地将其数据托管在一个具有备份服务器和行业领先灾难恢复级别的高度安全的环境中。此外,软件会实时进行增强,用户无需支付额外费用。无需安装新版本。
即时投资回报
在 CCI 推出 Plex Cloud ERP 之时,公司正面临着对其多个现有系统进行紧急升级的局面。公司能够完全避免这些成本。
“Plex 的一切都是可视化和逻辑化的,所有员工只需点击几下即可获得所需的屏幕、报告和数据。”
—— Jeff Aznavorian,副总裁兼总经理。
易用性
根据 Aznavorian 的说法,Plex 的用户界面也是该系统的一个重要卖点。凭借可视化菜单选项和简单的导航,系统对每个人来说都很直观,尤其是对车间基层员工来说。
“在使用之前的系统时,员工必须使用代码访问菜单和各种页面,这让事情变得非常混乱,”Aznavorian 说。
“由于系统非常直观,现场培训迅速而高效。实施过程没有干扰我们的业务,现在所有部门的员工都能够访问和使用信息来有效地完成工作。”
改进模具维护
Plex Manufacturing Cloud 不仅满足了 CCI 核心运营的需求,还在一些意想不到的领域带来了改进。工具维护就是一个例子。CCI 之前的 ERP 解决方案并不跟踪工具的使用情况以进行维护。为了确定何时需要维护,员工不得不使用铅笔和纸张记录每个工具的“使用次数”。Plex Manufacturing Cloud 完全消除了这种繁琐的人工工作。
系统会自动实时记录每个工具、每个部件的敲击次数,从而制定出高效的预防性维护计划。
此外,如果机器出现故障,Plex 会自动通知 CCI 用户并记录停机时间。用户无需手动执行此操作。
“我之前见过的大多数工具和维护系统都是基于周期的,”Aznavorian 说。
轻松审计和财务报告
由于 Plex Manufacturing Cloud 中的数据易于访问且始终实时更新,CCI 不再需要花费时间准备审计。所有所需数据都可以轻松获取和访问。
“我们所要做的就是将信息投射到屏幕上,”Aznavorian 解释道。“审计员甚至不必离开会议室就能查看所有报告并收集所需的所有数据。当然,他们很高兴不必在工厂里四处走动并筛选文件来完成工作。”
所有输入 Plex 的数据都可以立即供其他部门使用,这使得每个人都可以轻松地提取报告,提供他们所需的精确数据。
“我们的财务主管是我们最大的支持者,这不仅仅是因为系统为我们节省了大量资金。他最近向我展示了一个帕累托饼图,他只用了几分钟时间就开发出来,用来分析我们的废品数量。以前,他必须花费数小时手动创建这样的图表。当你的财务主管成为你最大的支持者时,你就知道你做对了事情。”Aznavorian 说。
发布时间 2023年12月11日