Newman Technology, Inc. 是 Sankei Giken Kogyo Co., Ltd. 在北美的分支机构。30 多年来,该公司一直为汽车市场生产优质零件并开发解决方案。凭借质量、创新和持续改进,他们已成为排气系统、车门框架和外部装饰产品的顶级供应商。
Newman Technology 员工每天在四个工厂中构建和管理数十万个组件。公司每天从无数供应商那里收到 1,500 个集装箱的零件。生产和组装完成后,Newman Technology 会将 5,000 个集装箱的组件运送到全球 15 个客户地点。
手动方法
多年来,员工依靠电子表格和纸质采购订单来完成运营中的物料转移,这种方法既繁琐又耗时。流程过于陈旧,无法支持快速的客户订单变更,Newman 很难预测需求。更糟糕的是,当对流程进行更改时,必须更新每个部门的手册 — 这些更新涉及到为分布在四个工厂的多达 25 个活页夹制作和手动更换表格。
他们需要管理大量的库存流量,而在他们的业务规模下,纸质记录根本不可行。公司需要一个强大的工具和严格的流程来管理库存。
此外,不一致的集装箱标签格式和不可靠的质量使得从买家到买家的流程管理变得越来越困难。
寻找更好的方法
Newman Technology 意识到他们需要一个现代化的解决方案来提高生产准确性和责任感。公司不再接受错误的库存数量、不一致的装箱单信息或错误的物料清单。员工需要简单、快速的解决方案来取代过时的装运验证和发票验证方法。
Plex 制造执行系统 (MES)。
2006 年,Newman Technology 启用了 Plex,熟悉了 Plex 产品系列,并很快开始使用 Plex MES,这是一种全面可见性解决方案,最终将提高互联性并提供整个生产生命周期的实时视图。
简化沟通
在 Revolution Group 的帮助下,Newman Technology 在 18 个月内分阶段实施了 Plex。Plex MES 有助于促进 Newman Technology 与其供应商之间的沟通,并消除了 Newman 运营中的多余纸张。
Plex 自动化并加速了 Newman Technology 的流程,并实现了公司内部以及公司外部的供应商和客户之间的职能协调。在拥有 700 多名员工、四个工厂、220 个工作中心、每天收到 330,000 个组件以及每天向 15 个客户地点发运 100,000 个零件的快节奏和动态制造环境中,紧密协调和生产效率至关重要。
Plex 的自动化、无纸化特性节省了时间和精力,并有助于实现 ISO 合规性。
取得成果
通过 Plex 制造执行系统,Newman Technology 现在可以在一个地方管理一切,所有设施都已连接。随着订单的到来,所有项目都会在生产车间进行排程,员工可以详细查看每个工作配置。然后,他们可以将订单安排给供应商,使库存降至最低水平,同时让当地供应商能够根据需要进行交付,而不会降低库存准确性。
Newman 还可以查看计划的工作和可用库存,以及需要订购的物品,从而能够快速找到任何差异并将其传达给相关员工。此外,作为一家通过 ISO 认证的公司,所有审计的计划和文档跟踪都在 Plex 中完成。
公司每年进行两次实物盘点,并在此期间进行抽查。在使用 Plex 制造执行系统之前,由于涉及大量准备工作,这一过程可能需要多天时间。现在,这些盘点可以在四到六个小时内完成。
“完成实物盘点至少需要一天时间,如果不是多天的话,因为背后有太多工作要做。这简直是噩梦。”IT 系统经理 Luke Abrams 说。
自从引入 Plex 制造执行系统后,Newman Technology 的管理层可以巡视生产车间,实时查看废品率和生产率。这一变革性举措确保了不断变化的数据的准确性,确保了自动化工作流程并消除了人为错误。此外,在新冠疫情期间,Plex 的使用使得 Newman 员工能够远程查看需求和客户订单。随着情况的好转,Plex 制造执行系统还允许错峰排班,确保员工安全的同时让业务得以继续。
自动化流程
Newman 员工还可以更好地解决在标签上记录正确零件号和数量的问题,从而大大改进了库存系统。当出现质量问题时,Newman Technology 现在可以使用 Plex 的生产监控 解决方案来控制信息流并提高效率。通过独特的产品序列号,员工可以在生产过程中跟踪和记录每个产品,并在必要时使用系统收集的信息进行彻底审查。这提高了整体质量追踪能力,并加快了决策速度。
真正的投资回报率
Newman Technology 改进并加快了国内库存管理——每日使用的零件周转次数从每月 12 次增加到 20 次——并减少了流程中的人力。
Plex 还为 Newman 提供了更好的内部审计。 这款按需软件提供了强大的文档控制系统,所有电子文档都集中存放在一个位置,并且支持自动修订跟踪。 每位员工都可以在线访问文档,并在需要时立即收到变更和操作的警报。 车间员工可以更好地规划和调整其工具,以应对即将到来的变更。
结果是实现了无纸化系统,节省了资金(和树木)。它帮助 Newman Technology 符合 ISO 的所有方面,这在当今的制造业中至关重要。
展望未来
展望未来,Newman Technology 很高兴在其位于墨西哥的新工厂完成 Plex MES 的实施。随着几家美国工厂的全面实施,内部团队建立的知识库正在帮助各个工厂加快进度。鉴于各个部门的需求不同,Newman 能够利用其他工厂的部门负责人来帮助推进墨西哥工厂的实施工作。
发布时间 2023年12月11日