Loading
案例研究 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

Superior Trim 通过 Plex 推动过程创新

卡车市场供应商通过 Plex 智能制造平台自动化设备和流程,转变运营模式并改善财务状况。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
优质装饰汽车零件制造激光切割获得标签
高级装饰徽标

Superior Trim 是重型卡车和休闲车行业高品质内饰产品的杰出供应商。

Tyler Johnson
Tyler Johnson
总裁,Superior Trim
Tammy Cooper
Tammy Cooper
IT 系统经理,Superior Trim
挑战
  • 改进复杂、低产量的流程
  • 实现创新投资的投资回报率
解决方案
  • 自动化和集成设备与过程
  • Plex 智能制造平台™
结果
  • 提高产品质量
  • 改善库存
  • 减少废品
  • 减少手动输入
  • 缩短员工培训时间
  • 降低直接人工成本

Tyler Johnson 是 Superior Trim 的总裁,Tammy Cooper 是该公司的 IT 系统经理。Superior Trim 是重型卡车和休闲车市场高质量内饰产品的领先供应商。Superior Trim 以其创新、质量和服务而闻名,赢得了众多客户和行业奖项。

该公司在其位于俄亥俄州、田纳西州和墨西哥的七个制造工厂中使用了十多种工艺,包括注塑成型、热成型、3D 压缩成型和水射流切割。

挑战

持续改进和创新复杂、低产量的过程

Johnson 表示:“我们所做的大部分工作都是高复杂度、低产量的项目,例如顶篷、地毯、卧铺和窗帘。我们的大多数零件都有许多客户可以订购的选项。我们试图找到创新和集成设备的方法——实现自动化而不产生大量成本,这就是我们进行数字化转型的原因。”

解决方案

自动化和集成设备与流程  

Superior Trim 自 2007 年起就一直使用罗克韦尔自动化的 Plex 智能制造平台™ 来推动其运营和流程的创新与转型。最近,他们使用 Plex 解决了地垫问题。

“我们每天生产 150 到 180 个地毯垫,操作员必须手动输入程序来使用每个地毯垫。许多地毯垫看起来基本相同,它们可能只有一个不同的切口,”Cooper 解释道。仅仅依靠目视检查可能会导致错误。

“我们决定审查流程,寻找可以改进的地方,”Cooper 说。“我们能否实现集成?我们能否向这台机器发送信号,并确认我们生产了该零件——确认它符合质量标准,并准备贴上标签并发货?”

解决方案是创建一个系统,自动以指定的顺序输入水射流切割程序。现在,水射流通过 Plex 访问 EDI,自动从 9,000 多个文件中提取数据,确保每次都能正确切割文件。通过整合水射流切割和排序过程,Superior Trim 能够消除手动输入切割文件编号的过程。

在水射流项目取得成功后,Super Trim 继续寻找其他可以从自动化中受益的设备和流程。一个机会是使用 Plex 实施一个完全集成的导光系统,作为装饰板组件的一部分。

“Lightguide 是一种增强现实培训工具,它会点亮操作员应该抓取的下一个装配组件,告诉他们该组件的安装位置,然后检查所有组件是否到位,”Johnson 说。“一旦系统确认该零件符合规范,操作员就会获得该零件的打印标签。”

由于系统与 Plex 集成并报告逐箱生产情况,因此会自动扣留未通过工作指令检查的任何零件。

结果

质量和员工满意度显著提升

“在成功实现集成的生产线上,投资回报率毋庸置疑。废品率、质量和劳动力都得到了显著改善,”Johnson 说。“这让操作员更满意,有助于留住员工,这一点非常重要。”

借助自动化生产记录和检查功能,Superior Trim 缩短了员工培训时间,提高了效率,改善了库存并减少了废品。此外,年度直接人工成本从 9.0% 降至 7.8%。所有这些都帮助 Superior Trim 实现了显著增长。

Cooper 对其他希望通过数字化转型改进流程的公司提出的建议是从小处着手,涵盖整个团队。

Cooper 解释说:“对我们来说,行之有效的方法是从三个地点开始,每个工厂选择一台机器。”“不要认为这做不到。你可以做到,但你必须有一支团队来帮助你。”

了解有关 Superior Trim 如何使用智能制造解决方案改进流程并成为 2023 Plex Transformer Impact Award Winner 的更多信息。

发布时间 2024年9月25日

主题: Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire Plex ERP
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Superior Trim 通过 Plex 推动过程创新