种子包装成功的蓝图
Asytec 与罗克韦尔自动化认可的系统集成商 Dematec Automation 保持着长期的合作关系,因此请他们协助设计自动化种子包装机的电气和控制系统。
挑战
解决方案
成果
随着全球人口的不断增长,对粮食、油料和蔬菜的需求也在显著增加,这反过来又推动了种子市场的发展。事实上,最近的一份行业报告估计,2018 年种子市场的价值为 597.1 亿美元,预计到 2024 年将达到 903.7 亿美元,在 2019-2024 年的预测期内复合年增长率为 7.9%。
为了满足不断增长的市场需求,种子制造商正在利用自动化方面的进步。要解决种子包装的自动化和控制难题,需要专业知识和灵活性来应对产品和包装要求的变化。
由于产品和包装要求的变化,种子包装的自动化水平受到了限制。然而,人工操作会阻碍种子制造商的生产能力以及满足不断增长的消费者需求的能力。
Asytec 是一家总部位于南澳大利亚的自动化专家和机器制造商,认识到了市场机会,并投资开发了一种符合全球安全标准、利用新自动化技术并为种子制造商提供交钥匙解决方案的种子包装机。
Asytec 与罗克韦尔自动化认可的系统集成商 Dematec Automation 保持着长期的合作关系,因此请他们协助设计自动化种子包装机的电气和控制系统。
PowerFlex 525 变速驱动器配备安全转矩关断功能,可与 Logix 环境无缝集成。
如今,种子制造商面临着交付产品以满足不断增长的消费者需求的挑战,同时还要提供灵活性以促进定制包装,以满足有关数量和种子类型的特定要求。Dematec Automation 的首席执行官 David Hart 知道,罗克韦尔自动化的紧密集成架构解决方案是该应用的理想选择。
操作员安全至关重要,罗克韦尔自动化的可编程安全平台使得无需对机器生产率产生不利影响即可实现 PLd/SIL2 类别 3 认证。“新型种子包装机设计用于将多种体积的种子自动包装到塑料弹匣中,尽可能减少人工处理的需求。因此,机器的控制和自动化对于其运营成功至关重要,”Hart 解释道。
机器的核心是罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley® 控制套件,它在以太网网络上运行。主要控制由 CompactLogix™ 可编程自动化控制器提供,次要控制和安全由 Micro800™ 控制器提供。灵活的电机控制由带有安全断开扭矩功能的 PowerFlex® 525 变速驱动器提供。PowerFlex 驱动器与 Logix 环境无缝集成。
“除了该解决方案提供的集成和安全功能外,这些产品在机器设计中的灵活性有助于将工程时间缩短近 20%,这是任何 OEM 应用中的一个重要考虑因素,”Dematec Automation 董事总经理 Tim Bubb 解释道。
Asytec 的种子包装机通过提供精确的测量、提高产量并消除包装错误,从而提高效率和可靠性。
可追溯性仍然是农业行业面临的挑战。制造商需要能够追溯种子信息,直到收获,并保持可靠的记录。
每个试验批次中进入每个杂志的种子品种和数量的准确性和可追溯性对于实现植物育种者的成功成果至关重要。因此,系统软件、运动控制硬件和外部数据库之间的集成必须高度准确和可靠。
最新智能软件解决方案提供的好处是它可以消除手动记录的要求。新的种子包装机利用 FactoryTalk® View 来帮助解决可追溯性要求。此外,FactoryTalk View 提供实时可见性,并从植物育种者在开发新种类时使用的自定义数据库接收数据。
制造商现在可以从 Asytec 的智能自动种子包装机中获益。它通过提供精确的测量、提高产量并帮助消除包装错误来提高效率和可靠性。事实上,种子包装机能够以更快的速度包装种子,速度是传统机器的五倍,并且具有更好的品种随机化标准。
这款机器的一个关键区别特征是其灵活性,能够使用同一设备包装各种种子类型。Asytec 的种子包装机提供视觉反馈,包括重量估计和进度指示,并可选择覆盖现有的种子配置文件。随着每个种子品种的包装,数据库会动态更新。
Asytec 的种子包装机是自动化技术如何应用于解决产品和包装要求变化的一个明显例子,有助于尽可能减少人为错误和交互。它有助于为种子制造商提供在日益激烈的全球竞争中保持领先地位所需的竞争优势。
种子包装机可通过罗克韦尔自动化硬件和软件进行定制,以满足当地和全球安全标准。
Asytec、Dematec 和 Rockwell Automation 之间的合作最终为种子包装行业带来了行业领先的 OEM 解决方案。“我们的主要客户希望在世界各地部署我们的种子包装机,这意味着我需要 Rockwell Automation 技术的性能可靠性,包括访问其全球服务和支持网络,”Asytec 董事总经理 Brad Nancarrow 说。
关于 Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 是工业自动化和数字化转型领域的全球领导者。我们将人们的想象力与技术的潜力相结合,扩展人类的可能性,使世界变得更高效、更可持续。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州密尔沃基,拥有约 23,000 名问题解决专家,致力于为 100 多个国家的客户提供服务。要了解更多关于我们如何在工业企业中实现互联企业®的信息,请访问 www.rockwellautomation.com。
媒体联系人:
Kolve Byrd
Rockwell Automation
1 414 553 4661
KAByrd@ra.rockwell.com
Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au
发布时间 2020年2月5日
为您推荐