Loading
案例研究 | 水和废水
Recent ActivityRecent Activity

WIN-911 报警系统提升运营效率

报警通知软件可加快对客户的响应,确保生产正常运行

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Quasar Energy Group 设施

多元化行业。共同目标。

运营效率长期以来一直是整个工业领域的主要目标。更高效的运营可以带来更高的生产率、更少的浪费和更高的盈利能力。

随着企业越来越专注于减少碳足迹和应对不断上涨的能源成本,保持生产的最佳运行状态变得更加重要。

WIN-911 渠道销售经理 Jeremy Meegan 表示:“越来越多的客户带着旨在提高可持续性的项目来找我们。就像其他任何项目一样,他们都希望以尽可能高效的方式实现这些‘绿色’目标。”

WIN-911 提供创新的工业报警通知软件,旨在尽可能延长生产正常运行时间、降低维护成本并尽可能减少对环境的影响。该公司于 1993 年应用了其首个解决方案,并于 1998 年成为 罗克韦尔自动化技术合作伙伴。目前,WIN-911 平台是财富 500 强企业中领先的报警通知软件,在全球拥有超过 19,000 次安装。

双重挑战

最近,WIN-911 为两家专注于实现环境目标的组织部署了解决方案。

首先,WIN-911 接到一家大型大学的委托,该大学致力于在 2050 年实现净零排放。为了减少对化石燃料的依赖,该大学计划升级其已有 90 年历史的蒸汽工厂及其连接 160 多座建筑的相关管道。新系统使用木屑和可再生天然气为涡轮机供电,并集成了一个复杂的热回收系统。

WIN-911 负责开发升级版的报警通知系统。

同样,WIN-911 也被要求为Quasar Energy Group的废水厌氧消化系统提供解决方案。该厌氧消化系统可分解废水处理系统中的挥发性固体,符合监管要求,同时释放生物气,这是一种日益重要的可再生天然气来源。

“在这两种情况下,如果出现问题,能够立即获取正确的信息对于解决问题至关重要,”Meegan 说。“工人可以更快地响应设备问题,从而保持整体生产目标的正常进行。例如,如果不及时解决消化器的问题,整个过程周期都必须从头开始。”

合作伙伴驱动的解决方案

作为其控制系统架构的一部分,大学和 Quasar Energy 都依赖于罗克韦尔自动化 SCADA 系统,该系统具有 FactoryTalk® View Site Edition (SE) HMI 软件。FactoryTalk View SE 提供了整个过程的生产状态的全面图景,以及多个利益相关方的实时运营视图。


“我们与罗克韦尔自动化合作,提供了一种通知系统,使工人不必使用标准 HMI 控制台,从而实现更快的响应速度,”Meegan 说道。


WIN-911 软件可与 FactoryTalk® 报警和事件实时无缝集成,并利用报警严重性、标签名称、组名称等属性。安全通知平台通过移动应用程序、文本、语音或电子邮件将关键报警和事件详细信息推送给远程工作人员,且可在其选择的设备上查看。

“我们还开发了高级升级工作流程功能,”Meegan 解释道,“这使用户能够根据类型、严重性和工作人员角色组织报警通知。”

更高的效率。令人印象深刻的成果。

WIN-911 解决方案能够更快、更有效地应对持续的设备和生产挑战。大学客户和 Quasar Energy 都从中受益。

在大学,新热水加热系统的效率比旧的蒸汽应用高出 24%。该系统每年可减少 1000 多吨二氧化碳排放。多亏了 WIN-911 软件,大学现在只需每班一到两名操作员即可保持最佳运行状态。


同时,在 Quasar Energy,WIN-911 系统将报警和事件响应时间缩短了 75%。


成功完成模型后,Quasar Energy 在另外两个废水处理站点实施了通知解决方案。

“扩展报警功能只是您今天可以做的一件小事,帮助您的运营变得更高效,”Meegan 说。“对于我们的客户来说,向可持续发展转型是一个长期的过程,必须将长期可持续发展目标纳入任何新项目中。”

携手前进

WIN-911 期待继续与 Rockwell Automation 合作,双方将共同推进技术发展。

“我们重视与 Rockwell Automation 的合作关系,并将继续与 FactoryTalk View 产品开发团队保持同步,”Meegan 说。“这是真正的合作伙伴关系。”

Rockwell Automation 可视化软件高级商业组合经理 Sue Burtch 也表示赞同:“WIN-911 是与技术合作伙伴建立强大关系的完美范例,这种关系可以带来帮助我们共同客户实现目标的解决方案。WIN-911 是一个杰出的合作伙伴。”

了解有关我们的技术合作伙伴的更多信息。

发布时间 2023年3月7日

主题: Optimize Production Fresh Water Wastewater Water Wastewater Power Generation FactoryTalk View SE
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left WIN-911 报警系统提升运营效率