Loading
博客 | 安全解决方案
Recent ActivityRecent Activity

零能量状态——四个常见问题

在审查上锁挂牌时,零能量状态的定义是什么?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
传送带将棕色箱子运送穿过工厂;在对设备进行维护前,应建立零能量状态。

在学习上锁挂牌时,常见的问题是“什么是零能量状态?”

答案乍看似乎很明显,但当您将定义应用到工作场所时,复杂性会迅速增加,问题也会随之而来。

零能量状态是指设备已被安全隔离,消除了任何重新通电或释放残余能量的可能性。它有助于保护员工在进行维护、维修或清洁时,免受设备意外或无意启动或移动的伤害。更直白地说,就是在您关闭了一切后,没有任何东西能够伤害您。

上锁挂牌程序服务
上锁挂牌程序服务
上锁挂牌程序服务
我们经验丰富的工程师和专家团队可帮助您创建简单、成功的针对您的需求量身定制的上锁挂牌程序。

以下是关于零能量状态的四个常见问题:

1. “能量”到底是如何定义的?是否有幅值限制?

能量是指进入、离开或存在于设备中的任何能量。例如,如果考虑纸箱包装机,许多人会认为它只有电能。还有一些人可能会发现气动管线,并意识到它也应该是上锁挂牌程序的一部分。然而,要在纸箱包装机上真正建立零能量状态,程序必须涵盖所有形式的能量,例如热熔胶(可能单独供电)、重力能以及来自移动机器部件的动能。此外,如果相邻设备(如进料和出料传送带)在维修纸箱包装机时可能对授权员工构成危险,也需要考虑这些设备。

关于幅值,OSHA标准1910.147 并未为上锁挂牌设定上限或下限。对于正在维修的设备,所有能量都必须处于零能量状态。您可能关心的50V电气限制是针对在电气面板中工作的电工而言的。在包装机的例子中,主480V断开将被上锁,如果胶水机是单独的,则将其断开。但如果电气面板内部仍有<50V电压,以防止PLC失去编程,这是可以接受的,因为该程序是针对包装机而不是电气面板的。

2. 零能量状态与重力、热能或动能等不可上锁的能量源有何关系?

零能量状态是指所有能量源,无论是可上锁还是不可上锁。例如,如果设备有可能承载重物——如电梯或起重机——那么确认您的上锁挂牌程序解决了耗散或中和此类能量源的步骤,将是建立零能量状态的关键。

其他不可上锁的能量源呢?对于动能,上锁挂牌程序必须说明如何停止旋转部件以及如何防止它们旋转(如果有可能的话)。对于热源(如热炉),则需要时间来冷却。电容器也需要时间来放电,并且可能需要接地以达到零能量状态。

3. 我是否需要担心设备的总重量?例如,如果它们倾倒了怎么办?

如果设备设计为升起或抬起,那么Yes,您确实需要考虑其因重力而储存的势能。上锁挂牌程序需要采取措施来消除这种危险。如果设备很高,但安装牢固,那么您不需要担心有人会将其拆卸并将其倾倒的可能性。虽然这可能是一个危险,但上锁挂牌程序并不涵盖这一点。这将涵盖在设备安装、移动或拆除的工作危险评估中。

4. 相邻的工艺或设备——是否会产生影响?

Yes,尤其是在生产线上。如果您将在附近工作,正在维修的设备之前、之后或附近的设备也可能需要上锁。当您对一台设备进行上锁时,您是在告诉自己,只要正确执行上锁挂牌流程,我就可以安全地在此设备上工作,无需担心因意外重启或重新通电而受伤。

例如,如果在您在设备的出料侧工作时,相邻的出料传送带意外启动,您可能会被夹入夹点并受伤。在机器的进料侧,您还需要应对进料传送带。它可能会在其夹点夹住您,或者它所传送的物料可能会撞击您。如果上锁挂牌流程包括上锁相邻设备的危险,您可以帮助防止任何这些情况的发生。

安全维修指南

对于零能量状态的概念,核心要点是:确保识别所有进入和离开设备的能量,并展示如何中和它,从而确保设备安全维修。

上锁挂牌可能很复杂,但并不一定很难。如果您需要帮助或想了解更多关于上锁挂牌的信息,请联系Rockwell Automation,我们的TÜV Rheinland认证安全专家可以协助您制定程序、培训、政策制定、机器安全等。

发布时间 2022年2月23日

主题: Build Resilience Safety Solutions Electrical Safety Lockout Tagout

Ersun Hopi
Ersun Hopi
Rockwell Automation安全项目工程师
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
Lockout/Tagout Procedures - What You Need to Know
Lockout/Tagout Procedures - What You Need to Know
博客
博客
Lockout/Tagout Procedures - What You Need to Know
Lockout/tagout procedures help prevent injuries related to hazardous energy. Learn best practices for creating OSHA compliant lockout/tagout procedures.
上锁挂牌设备建议
上锁挂牌设备建议
上锁挂牌设备建议
请相信,工程安全解决方案行业全球领导者可为您提供上锁挂牌设备合规建议。
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 零能量状态——四个常见问题