Rockwell Automation 以其 Integrated Architecture® system 和 The Connected Enterprise® 而闻名。这些概念始终围绕技术、网络、人员和过程的结合,旨在有效地为任何工业自动化挑战提供解决方案。Vuforia 增强现实 (AR) 与 Fiix® 计算机化维护管理系统 (CMMS) 的集成也不例外。
Vuforia Expert Capture:维护程序的增强工作指令
近年来,制造业对增强现实工作指令的兴趣水平持续增长。Vuforia Expert Capture 依然是支持维护团队高效、直观地获取增强工作指令的有效工具。是什么让这项技术成为构建增强设备维护程序的理想选择?
汲取您最有经验技术人员的专业知识
经验丰富的维护技术人员与新入职成员之间存在明显的知识差距。那么,维护组织如何尽可能高效地让新员工快速掌握工作要领?通过 Vuforia Expert Capture 捕捉并记录您值得信赖专家的知识,可以让他们快速扩展专业知识,并帮助避免每次出现问题时都必须随时待命或到现场。借助 Vuforia Capture 应用,专家可以拿起移动设备、相机,甚至更好的是使用可穿戴头戴设备,完全免提地记录常见的故障排查或检查流程。
在例行设备维护或检查期间记录用户反馈
无论是计划性还是应急性维护,维护程序很少只是简单地执行一系列步骤,而不采集数据、记录仪表读数或识别哪些资产正接近磨损或关注状态。Vuforia Expert Capture 可通过多种用户反馈选项捕捉这些信息,包括自由评论、步骤确认或确认,以及通过/失败状态。
步骤检查:根据实时资产状态自动判定步骤通过或失败
想要消除某个步骤是否正确完成的不确定性?Vuforia Expert Capture 提供了目前更先进的功能:步骤检查。该基于视觉的人工智能模型参考 3D CAD 数据,并通过在程序完成时捕获的图像进行训练。这样,步骤可仅通过技术人员的摄像头输入自动标记为通过或失败,从而更高效地完成工单。