那么,您如何才能不仅连接您的运营,还能保持网络正常运行时间,这对安全和生产力都至关重要?
首先,您需要确保拥有正确的基础。这需要将您的信息技术 (IT) 和 OT 系统整合到一个统一的网络基础设施中。
这不仅消除了信息孤岛,还能在整个采矿作业中实现无缝的信息共享。
通过统一的网络基础设施,您可以实施无线网状通信,将人员、地点和技术连接起来。无线通信尤其适合连接运营的各个方面——从卡车或火车,到地下工人,再到分析工具——因为它可以覆盖您所在的任何地方,无论是地上还是地下。
但无线技术的作用不仅仅是连接您的互联矿山。它还可以支持矿山中的新功能,帮助提高效率、增强安全性并降低成本。
远程连接人员。当发生停机时,员工必须能够立即获得信息使能的支持,以便快速解决问题。采矿作业中的无线通信可以将工人与任何位置的合适人员连接起来,从而帮助加快停机时的故障处理速度。
部署自动化运输。一些矿业公司已经在使用自动化卡车和火车,这些车辆不仅运输效率高,而且安全性强。通过无线技术实现自动化运输,您可以减少道路上的工作人员数量,并将他们的精力重新集中在生产目标上。
在紧急情况下定位员工:地下采矿设备上的内置传感器(如腕带和头盔)是帮助在紧急情况下立即准确定位员工的多种方式之一。这项技术在高风险环境中也很有用,可帮助确保所有员工在危险任务(如爆破)之前处于安全位置。
调整地下通风设置:按需通风 (VoD) 系统可以感知人员和运行车辆的存在,并相应地更改设置。这不仅可以提高现场安全性,还可以帮助降低能源成本。
在采矿环境中部署无线通信可能会让人不知所措,但不可否认的是,这其中蕴含着价值和竞争优势。不要犹豫,向您的自动化和 IT 供应商寻求帮助,帮助您确定部署互联矿山的正确途径。
此外,还值得了解在互联矿区中使用无线技术的众多免费资源和最佳实践。了解有关矿山自动化解决方案的更多信息。