Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

为什么您应该拥有工作流审批

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
为什么您应该拥有工作流审批 hero image

作为过程工程师,我们需要确保在最关键的环节实施控制措施。

在竞争激烈的工业制造领域,我们看到许多案例表明,对过程实现终极控制不仅是理想的,更是品牌身份、质量和可追溯性的关键。

问问任何一位配方师/配方设计师,当有人在配方投入生产后对其配方进行轻微“改进”时,他们会有何感受。即使是像将罐体温度从95度提高到98度这样看似微不足道的调整(“我加热这批物料并转移得越快,就能越早完成。”),也可能对质量产生影响,甚至对品牌造成毁灭性打击。更严重的是,在受监管行业中,对受控产品进行未授权更改可能会带来重大法律后果。

有时,不仅仅是过程工程师,而是整个团队都需要维护主配方的控制权。在这种情况下,我们还需要引入一个可配置的程序化工作流程,该流程具有动态路径和签字,以实现问责制和可追溯性。团队审批的挑战在于实现高效且可执行的工作流程。任何控制措施都需要保持一定的灵活性,以免因等待时间过长而影响效率。

关键是要记住这些控制措施存在的原因:

  1. 100%确保投产的配方是双方约定的版本。
  2. 确保有记录显示何时由谁签署了配方,并且该签署人是授权审批人。

它会是什么样子?

在最新版本的 FactoryTalk® Batch 中,我们内置了功能,确保配方的管理和发布可以轻松完成,同时确保所有相关利益相关者达成共识。

我们允许团队在受控环境中批准配方。此外,一旦配方发布到生产环境,任何修订都将直接返回给授权审批人签字。为保持灵活性,我们还设有加速审批流程,允许超级用户(用户或组)快速批准并将配方发布到生产环境。这有助于在需要时保持生产运转或进行配方测试。所有这些审批流程和签字都是配方信息的一部分,并与配方“实时”同步。

现在,我们每个人都可以安心入睡,因为我们知道生产中的配方与所有利益相关者达成的一致意见相符。

如果您想了解有关此功能的更多信息,以及 Rockwell Automation 致力于为客户实现可持续发展的其他方式,请访问我们的网站。

发布时间 2015年6月15日


John Parraga
John Parraga
Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 为什么您应该拥有工作流审批