Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

相比软启动器,为什么变频器更容易被采用?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
相比软启动器,为什么变频器更容易被采用? hero image

最新市场调研结果显示,全球低压交流变频器市场继续保持原有水平,大约是全球低压软启动器市场的 20 倍。这是一种非常有趣的现象,因为在某些应用中,选择使用软启动器而不是交流变频器可以节省大量的成本、空间和能耗。

那么,为什么要在使用软启动器就能够满足要求的应用中使用变频器呢?

答案相当简单:交流变频器可以在几乎所有应用中使用,但软启动器在某些应用中并不适用。有些人认为,这意味着交流变频器比软启动器更容易指定、安装和调试。但事实并非如此。与软启动器相比,使用交流变频器需要考虑更多的因素。看待这一点的一个更好的视角是:交流变频器的应用范围比软启动器更广。

在购置房地产时,我们都知道一句名言:“位置、位置、位置!”。与之类似的是,在决定针对特定应用项目是选择软启动器还是交流变频器时,最重要的是“应用,应用,应用!”

在决定采用软启动器还是交流变频器时,您应向自己询问以下常见的应用问题:

  • 有哪些负载转矩要求?
  • 运行模式下是否需要速度控制?是否需要全速反向操作?
  • 有没有任何配电注意事项或限制?

在选择软启动器或交流变频器时,应用的负载转矩要求非常重要。应用是否需要较高的启动转矩?零转速时提供最高转矩?保持转矩?从定义上讲,软启动器就是降低了电压的启动器。这意味着在零转速或非常低的转速时,无法提供最高转矩。

因此,通常不建议为以下负载类型使用软启动器:挤压机、容积泵、倾斜传送带(检修负载)、升降机和电梯(液压式除外)。同时,交流变频器可以产生从 0 到额定转速的额定转矩,通常能够处理所有负载类型。

控制速度的能力也是一个重要的应用考虑因素,它由软启动器和交流变频器的物理结构决定。软启动器具有可将交流输入线连接到马达的硅控整流器 (SCR)。物理特性允许改变交流输入波形中 SCR 的开启点,而不是关闭点(SCR 会自动关断)。这允许马达电压从 0 逐渐攀升到全线电压(电压控制)。这意味着线路频率总是应用到马达,一旦马达达到规定转速,它将以等效的 60Hz(或 50Hz)rpm 值运行。全速方向由线路功率连接顺序决定。

相比之下,交流变频器具有更多的有电子元器件 - 通常由二极管前端、直流母线和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 组成。只要您愿意,您可以随时随地将 IGBT 切换到“开”和“关”状态。可以对马达施加不同的电压以及不同的频率(电压和频率控制),这可在任一方向上实现连续的速度控制。

交流变频器可以在大多数实用电源系统上运行,包括与非常适合马达负载的电源系统配合使用。通常,在使用软启动器时,电源应具有允许启动电流为马达负载满载电流的 150% 至 450% 的能力。某些交流变频器也可以使用单相输入电源来运行三相马达负载。软启动器只能在三相输入电源下工作。

在决定为特定安装选择软启动器还是交流变频器时,应用的特点是一大关注点。必须仔细考虑转矩要求、速度控制和配电注意事项等因素。

对于软启动器应用,一般的经验法则包括:

  • 减少机械磨损和系统损坏
  • 限制电流是启动方法不同的主要原因
  • 较低启动转矩的应用
  • 轻度或中度负载应用
  • 全速运行

对于交流变频器应用,一般准则包括:

  • 运行模式下的速度控制
  • 启动转矩高
  • 位置控制
  • 零转速时保持转子转矩

不管选择哪种马达控制方式,在指定软启动器或交流变频器时,您必须考虑安装、调试和附加滤波器或线路保护等其他注意事项。

要了解有关我们的 低压软启动器 和我们的 低压交流变频器系列的更多信息,请访问我们的网站。

发布时间 2015年7月6日


Richard Anderson
Richard Anderson
Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 相比软启动器,为什么变频器更容易被采用?