Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

我的流程分析解决方案应在何处运行?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
我的流程分析解决方案应在何处运行? hero image

您是否有兴趣分析您的工厂数据以提升工厂绩效?您是否希望基于质量、过程和设备数据,识别导致质量问题或计划外停机的主要来源?

网络研讨会:保护并连接您的 PlantPAx® 系统至 Connected Enterprise®

如果您和大多数生产商一样,您的答案很可能是“是”。过程工业中的生产商对分析非常感兴趣,因为它们可以帮助解决问题。

大多数试图解决此类生产问题的分析解决方案都从各种难以连接的数据源中获取数据。Connected Enterprise® 愿景能够帮助实现更好的业务洞察力,因为它采用了广泛的方法。

同样,支持技术也在不断扩大其影响力。当前和未来的平台将包括控制设备、柜设备或安全云平台中的先进技术,而不是在三级工作站(控制层之外,但在工厂边界内)上运行的集成解决方案。

这使得许多生产商开始自问:“我的分析解决方案应该在哪里运行?”

在探索三个工业层的选项时,请考虑以下内容——设备(控制LAN)层、系统(工作站)层和云(支持互联网的层,通常但不总是在场外)。

数据在哪里?

对于大多数生产商来说,回答这个问题就是要知道哪些信息有助于解决问题,以及这些信息目前存放在哪里。

想象一下控制系统金字塔,其中有一些边界指示,表明数据交换受到控制以确保安全。

数据以任何特定分析解决方案所需的格式聚合在哪里?

您可以在哪里以及如何提供可接受的工业安全?

如果应用程序要打开或关闭设备,生产商希望知道黑客没有更改决策或提供错误数据来影响决策。

因此,在生产环境系统内的隔离数据层之间存在安全数据交换。

控制金字塔的较高层级更开放,较低层级则更安全且更为隔离。然而,如果数据仅单向流动,则只能在远离设备的地方获得答案。

由于滞后和等待人工响应,短期机会可能会丧失,最终,决策可能需要基于仅在被认为“安全性较低”的层中可用的数据。

如今的软件可以提供更高级别的安全性,随着技术能力和威胁的不断增加,这些安全性也可以不断扩展。

虽然这并不是对核心问题的直接回答,但您可能希望考虑在所有层面实现最高安全性,保持数据交换的开放性,并应用可用的安全技术来帮助通过多层安全性保护用户。

在Connected Enterprise®的每一层都设有安全防护措施,生产商在设计分析解决方案时应考虑现场安全标准和实施级别。

分析解决方案的位置如何影响成本?

定价将根据执行层、数据安全交换成本差异和所需的身份验证要求而有所不同。

交付工程、产品和支持成本也会根据应用程序的运行位置而有所不同。例如,在云平台上,供应商可能会根据重复成本结构收取资源费用。

然而,这意味着本地IT不需要维护、更新或管理额外的计算机或设备。另一方面,设备管理软件取得了巨大进步,使硬件更新的交付变得更加容易。

因此,考虑有助于实现目标结果的选项的成本是帮助您做出决策的另一个方面。

最终,关于您的分析解决方案应该在哪里运行,没有正确答案。

但对于许多过程行业的生产商来说,回答这三个问题将帮助您找到可行的解决方案。

发布时间 2017年8月16日


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 我的流程分析解决方案应运行于何处?