Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

当水锤现象发生时,您必须及时应对

了解如何通过使用软启动器“软化”启动和停止泵的动态来防止水锤现象。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
施工现场道路上有工人和挖掘机

当你在同一所房子里住了很多年,你会知道哪些声音是正常的,哪些不是。  我们最近安装了第四套洗衣机和烘干机,除了希望这套设备能用得更久之外,我们并没有期待会有什么不同。 

然而,在洗涤周期的某些时刻,它听起来就像有人用锤子敲打我们地下室的管道或厨房水槽下的管道。一根直径为1″的水管竟然能发出如此巨大的噪音,真是令人惊讶和担忧! 

尽管在杂物间水槽下的水管连接处安装了原有的水锤现象抑制器,我还是不得不直接在机器背面购买并安装抑制器,以消除敲击声并防止家中发生潜在的泄漏或洪水。

水锤现象的后果在市政和工业层面更为严重。

一根直径为12″的水管每1′含有近50磅的水,因此根据应用中的管道直径和长度,相当于一列货运列车可能正在管道中运行! 

就像火车一样,水在管道中流动时具有很大的动量。由于水本质上是不可压缩的,如果泵突然停止,没有缓冲,压力峰值会作为冲击波通过管道传播。 

封闭系统中的所有设备——泵、管道和管道接头、垫圈、仪表、流量计等——都会承受高达系统工作压力10倍的力。严重的设备和附带损坏可能会发生,导致意外的维修成本和与停机相关的收入损失。

常见的解决方案是“软化”启动和停止泵的动态过程,这可以通过软启动器实现。 但是,即使是软启动器也有不同的方法可供采用,例如基本软启动/停止、泵控制和无传感器线性速度。

有些方法可能会解决水锤现象,也可能不会,但无传感器线性速度模式通常具有最佳性能,即使在负载变化的情况下也能实现平稳启动和停止(参见左侧图片)。

在我们的一个应用项目中,一个市政泵站产生的水锤现象导致一座银行的振动报警响起。 无传感器线性速度是解决他们问题的方案。

设计您的系统以减少水锤现象发生的可能性。高压尖峰、可听见的水锤声和/或系统其他地方的问题都是潜在水锤现象的迹象。 如果发生这种情况,请采取预防措施,否则以后可能需要付出更高的代价。 访问我们的网站,了解有关我们低压软启动器系列的更多信息。

发布时间 2019年8月12日


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 当水锤现象发生时,您必须及时应对