Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

您需要了解的 Logix 学习要点

及时了解 Logix 可编程自动化控制器中现有和新增功能。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
脑部可视化图像位于男子手中平板电脑的上方

我们都知道,技术发展的速度令人难以置信。

您无疑听说过计算机处理速度每 18 个月翻一番。如此指数级增长的可能性和概率给我们带来了巨大的压力,迫使我们必须跟上这种发展速度。

Logix 的更广泛世界也不例外。当我们提到 Logix 时,我们指的是可编程逻辑控制器以及由这些控制系统及其组件组成的 Logix 平台产品线。

这些系统使用通用控制引擎和通用开发环境,在易于使用的平台上提供高性能,并在编程软件、控制器和输入/输出模块之间实现紧密集成,从而缩短开发时间,降低调试和正常运行期间的成本。

这些系统还允许您在同一机架中执行标准和安全控制。它们提供更高的性能、容量、生产率和安全性,以帮助满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。

我们的 Allen-Bradley Logix 产品线对周围不断涌现的技术快速发展并不陌生。跟上 Logix 和 PLC 控制系统的所有进步,并清楚了解这些变化意味着什么,有时可能会让人不知所措!

为此,我们开发了 Logix 学习系列播客。

Logix 学习系列能为您做些什么?您是销售人员、分销商、最终用户,还是只是想了解更多关于使用 Logix 可编程自动化控制器时的最佳实践?这 12 部分系列将回答各种问题,并将对您甚至都不知道自己忘记了的事情进行很好的回顾。

在我们的试播集中,您将会见我们的主持人,并获得将要涵盖的主题列表。您将了解将要涵盖的信息类型,以及作为该系列的常听者您将获得的好处。该系列我们正在探索的其他主题:

  • 请求信息包间隔或 RPI:您知道如何配置 RPI 吗?更快的 RPI 是否更好?正确配置的好处是什么?
  • 内存分配、标签和数据类型:使用何种数据类型的指南是什么?在哪里配置数据类型?正确配置如何影响扫描时间和内存?了解答案以及如何从正确配置内存中获益。
  • 程序、任务和优先级:不同类型的任务是什么,它们的作用是什么,何时应使用它们?如何监视执行时间?新大型控制器上的嵌入式网页与任务监视工具有何不同?
  • 系统内务处理时间片 (SOTS) 和其他通信影响:您知道什么是 SOTS 以及如何配置它吗?SOTS 会如何影响 CPU 利用率?
  • 冗余:冗余到底意味着什么?您是否需要更多硬件,如果需要,数量是多少?是否有不同级别的冗余?您是否需要额外的编程?
  • UDT 和 AOI:什么是模块化编程,为什么要使用它?如何设置用户自定义数据类型 (UDT) 结构以优化程序?如何使用用户自定义指令 (AOI)?AOI 有什么限制?
  • 程序参数:什么是程序参数?它们与控制器作用域标签有何不同?别名与设置参数连接相同吗?
  • 库管理:逻辑组织器和部分导入在线 (PIO):逻辑组织器与控制器组织器有何不同?逻辑组织器更好吗?使用 PIO 有哪些好处,它是否有助于实现模块化编程?
  • 比较和合并工具:您可以使用比较和合并工具做什么?颜色和符号代表什么?我如何访问该工具?

发布时间 2017年5月9日


Julie Robinson
Julie Robinson
Marketing Manager - Logix, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 您需要了解的 Logix 学习要点