Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

计划外电机停机的成本是多少?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
计划外电机停机的成本是多少? hero image

电动机是当今现代工业的支柱。

它们为大多数制造过程提供所需的机械能。

在过去的100年里,许多政府机构对所有电动机实施某种形式的热保护和过载保护提出了严格要求,以帮助防止电动机造成损坏或人身伤害。

有时,由于接线不当、电气问题、机械异常或电动机内部损坏,电机保护装置会导致电动机停止工作。当发生这种意外情况时,您的工厂如何应对?

每当关键电动机意外停止您的生产过程时,这一生产损失的成本是多少?

有许多不同类型的电动机保护装置可供选择,它们符合所需的政府法规。这些保护装置在尺寸、功能和价格上各不相同。您如何为您的制造工厂选择合适的电动机保护类型?

这个问题的答案取决于您因生产中断而损失的收入(计划外电机停机的成本)。如果生产中断损失较小,您可能会考虑使用基本的双金属或共晶合金电机保护装置。

这些类型的电机保护产品符合最低的政府要求,并且可以防止电机内部的热损伤。

主要缺点是它们不会提供任何即将发生事件的高级警告,也不会提供任何关于事件发生原因的信息。

如果生产中断损失较大,您可能会考虑使用基于电子的电机保护装置。

这些类型的电机保护产品符合最低的政府热保护要求,但它们还提供其他类型的电气保护,如缺相、不对称、错误电压、旋转不匹配、接地故障(漏电)电流等。

许多电子电机保护设备提供通信功能,可提醒可能的电机问题,预测电机何时会停止,并指示电机意外停止的原因。

例如,在泵送应用中,电子电机保护设备可以模拟为泵提供机械动力的电机的内部温度。

如果温度升高超过指定水平,它们可以通过短信或电子邮件发送报警。它们还可以通过通信网络如 EtherNet/IP 集成到现有的 SCADA 基础设施中,以提供高级警告并帮助您避免代价高昂的停机时间。

电子电机保护设备的成本高于基本的双金属或共晶合金电机保护设备,但与计划外电机停机的成本相比,其成本要低得多。

发布时间 2014年7月25日


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 计划外电机停机的成本是多少?