Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

电机转速-转矩曲线能告诉您什么?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
电机转速-转矩曲线能告诉您什么? hero image

任务是为您的电机购买软启动器。

您希望获得一个良好且简单的启动方式,而不是通过机电启动器实现的跨接线启动。您的电机铭牌上标明 100HP,满载电流为124A,NEMA Design B,以及KVA Code G。

有过电机相关经验的人可能会认为这里没有什么特别之处。您是否应该就此停下并仅根据这些信息选择软启动器?不一定……

铭牌上未指出的是百分比启动转矩以及速度-转矩曲线的大致形态。为什么这很重要?因为这有助于判断所选软启动器是否可行。

在过去几年中,针对电机效率的强制要求导致电机特性发生了变化。虽然上述数据过去用于选择启动器的规格是足够的,但未来可能不再适用,因此在更换旧电机时应加以考虑。

举例来说,最近查看了一份虚构名称为“XYZ”的电机数据表,显示该电机为500HP,8极,NEMA B,Code G。OK,看起来没问题,没有异常。直到您查看了堵转转矩。该值为90%。这是否适合选用软启动器?

也许可以,但也可能不行。

让我解释一下。电机转矩需要始终高于整个启动过程中负载所需的转矩,电机才能启动。如果电机启动转矩小于负载所需转矩,则很可能会发生失速或过载跳闸,从而防止电机进一步受到热损伤。最终结果就是启动失败。

软启动器的设计原理是通过电压来控制转矩。可用的电机转矩大致与所施加电压的平方成正比。

%转矩 α %电压²

根据这种关系,施加电压减少60%会导致产生的转矩减少约84%。在本例中,使用40%电压。

(0.4)² = 0.16,即仅有16%堵转转矩

因此,现在您看到的速度-转矩曲线中,堵转转矩为全运行转矩的90%。将电压降至40%(如本例所示),此时实际启动转矩仅为16%。这个值相当低,可能足以启动电机,也可能不足。

这是一个基于数学的示例。当然,降低的电压可以调整以实现高达100%的启动。关键在于,如果起始的启动转矩百分比本身就很低,转矩的余量很小,那么软启动器的应用价值就会降低。

最常用的电机是NEMA Design B。许多传统NEMA Design B电机的堵转转矩百分比通常为150~250%或更高(相对于全运行转矩)。

现在,初始百分比启动转矩较低的电机已很常见。在为应用选择软启动器时,需要考虑这一点。

该图显示了不同NEMA设计A、B、C和D速度-转矩曲线之间的常见比较。

使用软启动器时,实现多功能性的最佳方式是选择速度-电机转矩曲线远高于满载转矩值的电机。当堵转转矩百分比接近或低于满载转矩时,应进行更仔细的审查。

近年来,许多速度-电机转矩曲线从堵转转矩到失步转矩的特性变得更低且更平缓。

电机已经发生变化。虽然这些电机可能适用于特定应用,但可能需要做一些前期工作,以验证电机在降压模式下是否能够正常运行。软启动器不会产生能量,而是对能量进行控制。

我们提供了一个免费的电子工具,帮助判断SMC软启动器是否适合某一应用,欢迎查阅。

发布时间 2016年12月26日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 电机转速-转矩曲线能告诉您什么?