封闭式解决方案
与其他抑制解决方案相比,内置谐波抑制功能的低压AC变频器具有多种优势。
首先,它可以减少谐波失真效应,帮助您符合IEEE 519标准。同时,与使用外部设备(如谐波滤波器或18脉冲变压器)相比,还能节省面板和地面空间,并减少与这些设备相关的接线成本和安装时间。
内置解决方案还将谐波抑制管理的责任转移到变频器制造商。
这意味着,如果您从事水处理和废水处理业务,无需为变频器本身以外的额外技术进行选型、安装和维护。这也意味着您无需担心新技术会影响变频器性能——例如变压器发热可能导致的效率损失。
驱动器内置解决方案解析
采用有源前端技术的低压AC变频器可以防止在变频器内部检测到的谐波失真影响更广泛的电气网络。
变频器中的几个关键组件有助于实现这一目标。首先,LCL滤波器提供低谐波能力,并最大限度减少流入电网的电流失真。此外,生产线端变流器在不产生谐波失真的情况下吸收能量,并将其转换为DC电源。
当然,谐波抑制只是这些变频器带来的诸多好处之一。
例如,变频器的有源前端技术还可以帮助降低您的能源成本。它可提供能量回馈功能,使您能够将多余能量回馈至输入电源。同时,还可降低风扇转速,并将变频器或母线电源设置为低能耗状态,从而减少能耗。
采用集成架构设计的变频器还可缩短编程时间,简化启动和调试过程。该设计方法允许您在同一开发环境中配置和编程变频器、控制器及其他设备。您还可以使用单一文件同时配置控制器和变频器。
减少谐波,减少烦恼
能够将谐波失真控制在可接受水平的变频器,可帮助您避免水处理和废水处理系统中与谐波相关的中断,同时实现其他节省。由于谐波抑制解决方案集成在变频器中,您无需担心其对占地面积、安装需求或整体性能的影响。
了解更多采用有源前端技术的低压AC变频器信息,请点击此处。