AI/ML 能为您做些什么?
通过人工智能(AI,即计算机或计算机控制的机器人执行通常与人类相关的任务的能力)或机器学习(即机器模仿智能操作员行为的能力),制造商可以通过以下方式提升绩效:
停机时间最多减少10%——通过预测性维护而非被动维护来预测设备故障,并在设备运行超出正常范围时收到警告。
质量最多提升12%——更早发现过程或材料故障
生产率最多提升30%——减少返工和废品,高效维护计划制定,并提升对过程问题的认知
TT PSC 高级业务与解决方案架构师 Randy Thompson 表示,机器学习算法会基于可用数据构建数学模型,以便在没有明确编程的情况下进行预测或决策。在模型构建过程中,历史数据作为输入用于训练模型——通常70%用于训练,30%用于模型评估和确认。
什么是好的机器学习用例?
一个好的机器学习用例应包含可衡量的预测目标、多个变量和可用的历史数据。企业通常拥有大量数据,但往往缺乏实现目标预测所需的数据。这可能需要增加传感器输入或调整预测目标。在这方面,拥有经验丰富的合作伙伴可以提供帮助。
一个典型的机器学习用例是木材干燥过程,其目标是将木材干燥至特定含水量。通过机器学习,您可以输入所有可测量变量,以预测干燥机的运行速度,从而达到正确的干燥水平。Thompson 表示,机器学习的优势在于,添加所需数据后,模型会自动完成工作。还需确定以下问题:
- 这是一个值得解决的问题吗?预期的业务收益是什么?
- 该问题发生的频率如何?理想情况下,问题发生频率足够高,能为您提供足够数据以创建模型并获得结果。
- 停机时间的成本是多少?
- 如果有了这个预测,您会采取哪些不同的措施?
最后,您是否拥有构建模型所需的数据?一切始于假设。选择您认为重要的内容,而不是输入所有数据。接下来,确认可用数据,并判断数据量是否足以实现准确预测。
使用 FactoryTalk® Historian 的 Analytics Accelerator
Analytics Accelerator for FactoryTalk® Historian 是 Rockwell Automation 开发的一套工具组合,旨在帮助制造商自主建模。
这是一套基于 ThingWorx® 构建的集成组合解决方案,可简化将机器学习应用于 FactoryTalk® Historian 历史数据存档中的数据。该解决方案由多个服务和 ThingWorx® mashup 组成用户界面。