Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

修复还是不修复:选项众多,哪一个才是正确的?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
修复还是不修复:选项众多,哪一个才是正确的? hero image

当今互联世界的一个属性是,我们在购买商品和服务的地点和方式上似乎有无尽的选择。 

这在我们的个人生活和业务中都同样适用。我们会在线研究产品并比较关键因素,以购买看似相同的商品或服务,同时期望获得相同水平的客户体验。

视频:参观再制造服务工厂(在新窗口中打开)

但从长远来看,最初看起来最方便或最经济实用的选择并不总是如此。

与大多数服务一样,当您的自动化设备发生故障时,有许多选项可供选择。重要的是要从各个属性来考虑维修,包括产品本身、维修提供商,以及您需要该设备实现的性能。

本地维修商往往专注于特定技术,而区域或国家级供应商通常服务范围更广。原始设备制造商(OEM)通常也提供维修或再制造服务。 

当然,还有一个问题是选择维修还是购买新设备。选择正确的服务可能意味着获得额外的好处或带来意想不到的后果。

视频:关于维修服务须知(在新窗口中打开)

在决定维修您的工业自动化设备时,有几个关键因素需要考虑,首先要明确您的优先事项。

设备的原始购买价格是多少?如果维修成本等于或高于更换为新设备的成本,那么选择就很简单。

如果您拥有高价值资产,且维修成本低于更换成本,那么您很可能会选择维修。

但要注意,不要只关注价格——老话说得好,“一分钱一分货”,这在处理非 OEM 或回收组件时尤其适用,这些组件可能会让产品重新运行,但可能会导致安全性、可靠性和性能方面的严重问题。

当您选择维修供应商时,请确保您了解他们所采用的流程,以及他们将产品恢复到原始制造商规格的承诺。使用认证零件、遵循正确维修程序并提供保修的供应商将带来最佳结果。

博客:迁移还是现代化?如何做出决策(在新窗口中打开)

在选择维修供应商时,信誉同样是关键因素。 随着库存过剩的激增以及互联网带来的便捷访问,许多在线维修供应商如雨后春笋般涌现。 在选择供应商时,应了解其经营时间、被授权维修的产品、维修程序以及其所在地。

选择错误的供应商可能会带来非常严重的意外后果。对于存储生产信息并运行关键资产的设备来说,存在病毒感染和潜在版权侵权的风险。随着应用程序和工厂互联性增强,单一的访问点就可能导致广泛的问题。信息安全必须成为选择供应商时的重要考量因素。

最后,还要考虑供应商对环境和可持续发展的责任。随着越来越多国家出台有关有害物质的法规,您的维修供应商应具备正确处置这些物质的流程。确保您的供应商设施具备ISO9001和ISO14001认证。

在选择维修供应商时,请记住,虽然价格很重要,但您所获得的维修的全部价值才是关键。

发布时间 2018年3月21日


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 修复还是不修复:有这么多选项,哪一个才是正确的?