Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

是否旁路还是不旁路?这是个问题

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
是否旁路还是不旁路?这是个问题 hero image

软启动器旨在限制电机电流或实现软启动(逐步升高电压)。

对于制动或软停止同样适用。简单的设置即可很好地完成启动和停止。

那么在启动和停止之间呢?您是继续使用硅控整流器(SCR)控制,还是使用旁路接触器?

有些软启动器为全固态型——意味着无需旁路——并且为 IEC 额定 AC-53a,可在鼠笼式电机上通过 SCR 控制实现连续运行。其他软启动器为混合型,这意味着它们为 AC-53b 间歇负载额定,并在电机达到额定转速时使用旁路。

全固态软启动器的优势:

  • 可用于连续运行模式
  • 组件无机械磨损
  • 在高振动应用中表现优异
  • 能够处理非传统电机负载,如电阻负载和变压器负载
  • 与带集成旁路的混合软启动器相比,每小时操作次数更多,限制因素为旁路接触器本身

最佳应用:

  • 碎石机:如果软启动器安装在靠近碎石机的位置,环境多尘、肮脏且振动大
  • 去皮机:环境与碎石机类似
  • 锤式磨机:振动大,机电式设备会出现问题
  • 任何混合软启动器能实现的应用,固态软启动器同样可以实现
  • 您是否注意到上述共同点?这些都涉及恶劣环境。灰尘和污垢不会影响功能,因为没有机械部件让灰尘进入并缩短设备寿命。一些软启动器更进一步,提供共形涂层,增加一层额外保护,以防导电性灰尘或环境腐蚀。

混合软启动器通常包含不适合连续负载的 SCR,因为该控制器设计为仅利用 SCR 启动和停止。使用内部或外部旁路接触器,可在启动算法结束且电机达到额定转速后实现应用的连续运行。提供停止或故障命令后,旁路将断开。

内部旁路的优势:

  • 更小的外形尺寸
  • 更少的热量散发
  • 接线更简化

外部旁路的优势:

  • 完全额定接触器
  • 更少的诊断,减少非关键性误跳闸
  • 适用于经常出现大电流浪涌的应用

混合软启动器的最佳应用:

  • 风机
  • 泵送
  • 输送机
  • 较温和的环境

了解将由软启动器控制的电机应用。在选择启动和停止方式后,考虑中间运行模式的操作方式。然后选择适合应用的运行模式。为帮助思考过程,请针对应用提出以下问题:

  • 环境是否清洁?
  • 是否存在振动?
  • 空间是否有限?
  • 是否需要在全速下进行全面诊断?
  • 高占空比?

有关旁路控制的更多信息,请参见 智能电机控制器中的软启动器旁路技术。

发布时间 2016年11月28日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 是否旁路?这是个问题