Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

推动数字化转型的技术

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
推动数字化转型的技术 hero image

在正确的时间将正确的信息传递给正确的人,这对企业来说并非新问题。然而,随着物联网 (IoT)、连接性演进以及智能互联产品等新兴技术推动数据量达到前所未有的规模,这一问题变得更加突出。

事实上,IDC 宣称,2018年“全球数据圈”已达到18ZB,预计到2025年将增至175ZB(即175万亿GB)。根据IDC的Data Age 2025报告,以平均网速下载175ZB的信息将需要18亿年。

由于数据爆炸式增长,企业要跟上步伐变得愈发困难,企业需要新技术来支持其数字化转型工作。

克服数字化困境

数字化困境在我们生活的方方面面都很常见。例如,司机在使用 GPS 时,必须解读小工具提供的指引,以理解其希望他们采取的路线,如果未能足够迅速地理解,可能会错过转弯。在商业领域,我们反复看到人们依赖数据,却误解数据或将其应用于不相关的情境。

这种情况不再是必然。现代智能技术可以帮助制造商在他们积累的大量数据中,处理、筛选并理解他们真正需要的信息,以完成特定任务或流程。例如,增强现实 (AR) 可以在需要时提供正确的信息,帮助工厂工人做出更好、更快的决策。

AR 是一套将数字数据和图像叠加到物理对象上的技术。支持 AR 的移动设备可以识别智能互联产品 (SCP),例如工业机器。通过 AR 应用程序,移动设备可以连接到云端的 SCP 数字孪生体,流式传输数据,并将指令叠加到对象上,供用户遵循。

在实际应用中,这意味着错误减少、效率提升和生产力提高。回到司机与 GPS 交互的例子,像 Continental 这样的公司正在利用 AR,通过抬头显示器将仪表盘和导航信息以情境化方式呈现,使司机能够保持专注、减少错误并更安全地驾驶。

我们已经看到企业从中获益。例如,普华永道研究发现,91% 的工业公司正在投资数字工厂。IDC 估计,在 2000 家最大制造商中,有 60% 将依赖数字平台作为其工业生态系统的基础,此外所有技术支出中有 40% 用于数字化转型(截至 2019 年)。

然而,尽管技术潜力明显,许多企业仍因多种挑战而未能实现其价值。

 

制造商面临的三大挑战

挑战 #1:可穿戴设备的成熟度

消费、理解并付诸行动 IoT 产生的所有数据,对大多数企业来说都是一项重大挑战。AR 可以通过建议用户应采取的行动来提供帮助,但仍然存在诸如可穿戴设备的成熟度和实用性等主要障碍。

这种情况类似于移动宽带在 iPhone 推出前难以普及的局面。苹果的产品在创造可接受的用户体验方面改变了行业格局。一旦可穿戴技术的用户体验达到可接受标准,AR 的使用量很可能会迅速上升。

挑战 #2:未来是智能化的

虽然目前大多数 AR 体验仍通过移动设备实现,但该技术的未来在于智能眼镜。与可穿戴设备类似,这项技术的成熟度尚未完全达到工厂标准,但正在快速提升。其主流化将依赖于主要厂商的推动。例如,苹果正与第三方机构合作,开发计划于 2020 年发布的 AR 眼镜,而Facebook已与 Luxottica 合作,计划最早于 2023 年向消费者推出智能 Ray-Ban 眼镜。

挑战 #3:灌输系统性方法

制造商通常拥有解决单一用例所需的技术。他们面临的挑战是建立一种不会干扰其工作流程、且足够透明以便在正确时间向正确人员传递相关信息的系统性方法。

是时候加入 AR 创新了

智能可穿戴技术或许尚未准备好大规模普及,但这些 AR 驱动的创新成为常态只是时间问题。届时,它们将为制造企业带来全新的员工敏捷性和生产力水平。

根据 IDG 的一项市场研究,约 75% 的德国企业已经参与或计划在短期内参与 AR & VR 项目。

行业正在致力于简化增强现实应用的开发。通过一套低代码工具,我们帮助降低采用 AR 创新的门槛,并从一开始就利用系统化、可扩展的平台方法。

PTC 与 Rockwell Automation 的合作伙伴关系加速了企业的增长目标,我们的综合专业知识、资源、技术和市场推广举措能够帮助企业通过数字技术转型实体运营。该合作关系带来更高的生产力、更高的工厂效率、更低的运营风险和更好的系统互操作性,助力制造商在现代数字世界中蓬勃发展。

发布时间 2020年3月16日

主题: Management Perspectives

Dr. Philipp Kesten
Dr. Philipp Kesten
Senior Director Field Engineering CER, PTC
联系:
管理观点
管理观点
管理观点
Understand how to adapt to the evolving digital landscape and take advantage of the opportunities it presents, while learning how to mitigate the risks.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 推动数字化转型的技术