Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

打赢疫情防控战:把患者当成最终客户

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
打赢疫情防控战:把患者当成最终客户 hero image

美国德州卡城 (College Station) 的 iBio 工厂以活体植物为载体生产疫苗级蛋白。

工厂一年可产出 33 万公斤活体植物。作为一家生物制药公司,iBio 占地 84,984 平米,厂房面积超过 9,290 平米,厂房高度超过 5 层。

iBio 的纵向生物制药流程涉及三个步骤:植物生产、植物渗透以及自主式洁净室的下游纯化。其尽量采用自动化作业方式,禁止工作人员接触植物。

开发这一流程的初衷是为了响应美国国防部高级研究计划局 (DARPA) 发起的一项挑战,其中包括通过电子邮件接收基因序列,并要求在 12 周内生产 5,000 万剂疫苗。它在美国有效阻止了一场疫情的爆发。

在每个托盘中播种约 1,200 株经过真空渗入处理的本氏烟草 (一种澳大利亚烟草植物),随后送往一间培育室 (共两间)。高达 16.8 米的层流洁净室采用计算流体动力学设计,室温维持在 -16.7 °C 以上,确保烟草种子在其中顺利发芽。第二间培育室规模更大,高度达到 14 层,可容纳 120 万株本氏烟草。

农杆菌渗入法是促成奇迹的关键。iBio 在此过程中利用载体感染植株,以获得新蛋白的瞬时表达。将植株倒置在浸染液中,抽真空至 1/3 大气压水平,然后恢复至原有气压水平。这时,植株的所有蛋白合成 DNA 都会被劫持。

待植株完全成熟后,将在一间自主式洁净室 (共七间) 中提取其蛋白。每间洁净室均设计为便携式吊舱形式,具有 100% 的冗余度,可通过空气轴承自由移动,并使用 PlantPAx 分布式控制系统进行控制。

iBio 采用了一些非常先进的技术。目前,该公司在巴西和南非积极开展工作,旨在向其它国家转让技术。

其遵循的是迭代性改进法,而非回顾性改进法。对于 iBio,这意味着以基准设备和软件为起点,在此基础上持续改进。一旦自动化的底层设施部署到位,即可将制造执行系统 (MES) 添加到顶层。

在制药行业,患者就是最终客户,不允许出现任何的闪失。

相关企业肩负重任,必须时刻保证百分百的正确率。质量源于设计的理念贯穿于各方面:评估、目标产品质量要求、风险评估、流程开发和验证。

iBio 身处全球管制最严格的行业,目前正在这一框架下积极探索。此外,他们还必须营造一个支持持续改进的环境。

进一步了解罗克韦尔自动化的  PlantPAx现代分布式控制系统: 进一步了解罗克韦尔自动化PlantPAx现代化的DCS系统。

iBio 在美国德州休斯顿市举行的过程解决方案用户大会 (PSUG) 展示其计划。:iBio在美国德克赛斯州休斯顿的PSUG大会上展示了此项目。

本文依据出自《Control》杂志的一篇文章撰写。: 本博客基于《Control》杂志上的文章撰写。

发布时间 2018年6月10日

主题: Life Sciences

Mike Bacidore
Mike Bacidore
Editor in Chief, Control Design
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 打赢疫情防控战:把患者当成最终客户