Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过交流变频器自适应调谐功能抑制共振

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
通过交流变频器自适应调谐功能抑制共振 hero image

车间里的这一幕着实让人提心吊胆:机器开始发出刺耳噪音并剧烈摇晃,感觉快要散架一样。

这种情况可能是电机所连接的负载产生的机械共振造成的。促成机械共振的设计因素有很多,如外形尺寸、材料选择和安装步骤。工人们往往可以通过调整控制恢复生产,但共振问题会对您的机器和业务带来持久的影响。

过去,解决共振问题的常用调节方法会削弱机器性能或造成能量浪费。

带自适应调谐功能的新型低压交流变频器可以帮助您更好地解决共振问题,使机器更好地运行并为您节省成本。在生产过程中,变频器会确定问题所在并采用正确的解决方案,对偏离正常范围的机器进行优化调整。

这些智能变频器就好比机器的保护神。它们严密监控您的应用以防产生有害共振。一旦发现问题,它们会听到警报,甚至自行解决问题。解决共振问题后,机器的正常运行时间得以延长,维修和能源成本也能显著降低。

如需进一步了解详情,请查看我们的新产品:搭载 TotalFORCE® 技术的 PowerFlex® 755T 交流变频器。

给机器长久保护

共振问题源自于设计决策,这些设计决策可能是也可能不是设计人员建模。已知的设计决策包括负载形状、材料选择、外形和物理尺寸。未知的设计决策包括公差、装配过程和电机特性。由于正常的机器磨损,共振程度可能会随时间发生变化。这其中也包括使用延长轴或者大负载如收卷机等应用。

以往采用的共振解决方法是降低调节器的增益。这么做可以让机器不再发出刺耳噪音和震动,但也会降低机器的性能。长此下去会导致产量降低,并减慢了对问题的响应速度。

带自适应调谐功能的交流变频器采用先进的分析技术,可不断寻找和检测各类共振。变频器可以实时提醒操作人员注意当前问题,以便他们迅速采取行动。在更高级的配置下,变频器可以用专门的滤波器减轻共振而不是降低调节器。

得益于这种自动校正能力,机器可以保持理想的高性能水平。根据负载特性,使用自适应调谐功能后可以带来两到四倍的性能提升。

此外,只要条件允许,带自适应调谐功能的交流变频器可以帮助您长期监测共振,并安排维修任务。这样就能主动并在计划好的维修时间内而不是在生产过程中解决问题,让您更智能地开展工作。

如需进一步了解详情,请查看我们的新产品:搭载 TotalFORCE® 技术的 PowerFlex® 755T 交流变频器。

 

发布时间 2019年9月11日


Brian Fast
Brian Fast
Senior Project Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过交流变频器自适应调谐功能抑制共振