拓展人类的可能性
当我们将技术优势与积极、热情的员工队伍相结合时,一切皆有可能。
“智能制造”是每位行业高管和决策者心中的关键词,大家不禁要问:我该从哪里入手?
答案是:从机器开始,通过数字化转型实现智能互联机器。
获取生产数据使机器制造商能够管理和优化他们为客户提供的资产。
这种访问权限还使设备使用方的制造商,以及帮助这些制造商集成和维护设备的系统集成商,能够优化其设施。
在生产线和整个企业中,这会是什么样子?
在食品行业,就是确保每一口谷物的口感一致;在生命科学领域,就是确保每次都能获得正确的剂量;在能源领域,就是实现高效且安全的生产。
我们现在可以将自动化过程自然产生的数据转化为洞察力,从而释放额外的生产力。
那么,是什么拖慢了我们的步伐?
我们身处一个传统上较为保守的行业。一旦人们找到了实现生产目标的方法,通常就不愿意改变。但现在比以往任何时候都更需要敏捷行动,更快响应,成为先行者以抢占市场份额。
信息技术的影响正在推动我们行业加快步伐。我们所有人——机器制造商、最终用户、供应商和合作伙伴——都必须接受速度需求,这在过去并不迫切。
Rockwell Automation和PTC之间的战略合作伙伴关系将帮助企业充分释放数字化转型的全部潜力。尚未意识到数字化转型对生产影响的企业,如今也能触手可及。
自动化和信息技术正在改变运营中价值创造的方式、时间和地点。它们建立了数字化基础,使机器制造商和最终用户能够更有效地参与竞争。
我们对PTC的投资是我们为确保能够加快步伐并作为互联企业一部分提供更多创新所采取的最大举措之一。
对于许多机器制造商和最终用户来说,数据是起点。只要正确收集、分析、展示和使用,这些数据确实有可能彻底变革制造运营。
构建数据能力基础设施的最终目标不仅仅是优化现有资产;它还可以推动整个企业的数字化转型。
具备这些能力将开启全新世界。释放数据的能力将带来更好的分析、更准确的预测、更强的适应性,以及部署高级可视化和人工智能解决方案的能力,这些方案可助力从设计、测试到安装、调试和维护的各个环节。
不仅仅是访问数据,更重要的是获得干净且具备情境的数据,这些数据能够转化为可付诸行动的洞察力。在当今环境下,速度确实至关重要。
当我们将技术优势与积极、热情的员工队伍相结合时,一切皆有可能。
我之前谈到过,我们如何将人类的想象力与机器的智能相结合,以拓展人类的可能性。以下是在制造环境中的具体体现:我们将人员、机器和数据连接到整个业务中——这就是机器制造商和最终用户如何变得更高效、更具生产力。
对于机器制造商而言,重点在于为最终用户的投资提供面向未来的保障。对于最终用户而言,则是利用新的“智能制造”互联能力,更好地把握创新机遇,保持全球竞争力。
发布时间 2019年10月17日
为您推荐