Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

使用具备同步功能的变频器即可开始节省成本

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两名工人携带笔记本电脑在发电厂

当您使用具备同步旁路和切换功能的变频器 (VFD) 时,节省将持续增加。它能够帮助您在各种电机控制应用中降低前期资本成本以及长期的能源和维护成本。除了节省成本外,VFD 还可以帮助您提升效率,实现更灵活的过程控制。

具备同步功能的 VFD 允许您以变速控制连续运行一台电机,或启动并同步多台电机。同时,它还可实现大型电机的软启动。

因此,请花时间评估该变频器是否适合您的运营。它不仅能让工厂车间的技术人员(维护部件更少)满意,也能让希望控制生产能源成本的首席财务官满意。

操作一台电机

在此应用中,变频器可对电机进行可变速度控制,实现连续运行,并可在必要时将电机切换至旁路电源。

该应用能够提升整体系统效率,实现节能。通过移除或无需使用及维护某些设备,还可带来更多节省。

例如,在风机应用中,阻尼器可以被移除或保持开启状态,因为不再需要它们来获得可变气流。在泵应用中,阀门可以保持开启状态,因为不再需要它们来实现流量控制。

操作多台电机

在此应用中,一台变频器可启动并同步多台电机。这有助于降低满载电流和能耗,并优化您的工艺流程。

可操作的电机数量受外部因素限制,如母线容量和电缆限制。但在某些情况下,同步切换应用已成功应用于多达10台电机的系统。

在多电机应用中,有两种可能的方案。第一,所有电机的额定功率相同。第二,电机额定功率存在范围。在第二种情况下,驱动系统必须按最大电机的额定功率进行选型,同时也要能够控制最小电机。

软启动应用

该应用用于启动电机,加速至全速并切换至旁路电源。

变频器不适用于连续运行。因此,变频器的电流承载能力额定值可降低,以满足负载的启动需求。变频器的额定值仅需满足启动时的额定功率要求,而非电机的额定功率。

准备、设置、节省

如需了解更多关于具备同步旁路和切换功能的变频器如何帮助节省预算并优化电机控制的信息,请访问我们的网站。

本博文由 Gary Bankay 共同撰写。

发布时间 2019年7月3日


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 使用具备同步功能的变频器即可开始节省成本