Loading
博客 | 工业自动化与控制
Recent ActivityRecent Activity

利用模拟量 + HART输入/输出的强大功能

模拟量 + HART 输入/输出模块通过将实时 HART 数据采集与标准模拟量采集和控制集成,旨在最大化系统性能。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Spectrum Controls HART 输入/输出

在当今的自动化和过程控制领域,数据是关键资产。访问现场设备中的有意义信息对于优化系统性能和做出明智决策至关重要。HART(Highway Addressable Remote Transducer)协议是一项改变我们与智能设备通信方式的技术。在这篇博客文章中,我们将深入探讨模拟量 + HART输入/输出如何通过提供实时HART数据采集以及标准模拟量控制来提升您的自动化系统,同时保持经济实用。

HART 协议:通用标准

HART 是配置、监控和维护智能现场仪表的卓越技术。在现场仪表连接的可选方案中,HART 是迄今为止安装和维护最简单、最直接的。每年有数百万个节点被安装,选择 HART 输入/输出模块将是明智之选。

模拟量 + HART 输入/输出:优化系统性能

模拟量 + HART 输入/输出模块旨在通过将实时 HART 数据采集与标准模拟量采集和控制无缝集成,最大化您的系统性能。这一强大组合不仅高效,而且经济实用,是对灵活性和经济实用性要求极高的过程应用的理想选择。

模拟量 + HART 输入/输出的突出特性之一是其增强的设备诊断能力。这些模块可通过及时提醒操作员设备故障,完善您的控制策略。模拟量 + HART 输入/输出提供用户可选的功能,如量程类型、过程报警、时间戳和滤波频率,既灵活又兼顾经济实用性。此外,采集的数据可为您的资产管理奠定基础。

与资产管理软件无缝集成

高效的设备管理可从将资产管理软件集成到您的控制系统开始。您有两种集成方式可选:

    1. FDT/DTM 框架:如果您的资产管理应用支持 FDT/DTM 框架,您可利用 Spectrum Controls DTM 库访问连接到我们 HART 输入/输出模块的智能仪表。这些 DTM 可从 www.spectrumcontrols.com 下载,并附有安装说明。

    2. CONNECTS 应用软件:对于不支持 FDT 的应用,Spectrum Controls 提供 CONNECTS 应用软件。CONNECTS 作为资产管理应用与 ControlLogix®、CompactLogix™、Flex 和 POINT I/O™ 上 HART 输入/输出之间的中介,通过无缝转换命令实现顺畅通信。

Spectrum Controls HART 输入/输出的优势

将 Spectrum Controls HART 输入/输出集成到您的自动化系统中可带来多重优势:

    1. 简化调试:高效验证和记录设备配置与校准,确保接线和控制回路功能的完整性——所有操作均可在集中位置完成。

    2. 增强操作:访问多变量仪表,极大提升可用的实时数据量。例如,质量流量计可测量多个参数,模拟量 + HART 输入/输出可采集所有这些数据。对于阀,它可提供实时阀位置、循环计数和状态,无需额外布线。

    3. 主动维护:集成网络简化调度,减少停机时间。电子系统备份可在故障时实现快速恢复,历史数据有助于识别趋势和评估仪表可靠性。

模拟量 + HART 输入/输出的主要特性

现在,让我们详细了解 Spectrum Controls 针对 Rockwell Automation® 两大输入/输出平台的产品:

1734 POINT I/O™ 模拟量 + HART 输入/输出模块:

  • 非常适用于过程应用。
  • 充分利用现有 HART 现场仪表的强大功能。
  • 在提供标准模拟量数据的同时,支持双向 HART 通信。
  • 支持 DTM 和 CONNECTS 与资产管理软件接口。

1769 CompactLogix™ 隔离型模拟量 + HART 输入/输出模块:

  • 具备四通道通道间隔离的模拟量 + HART 输入/输出。
  • 无需额外布线即可提供实时模拟量和 HART 数据。
  • 完全通道间隔离。
  • 兼容 CompactLogix™ 和 MicroLogix™ 1500。

携手共进

作为 Rockwell Automation® 30 年的技术合作伙伴,我们开发了大量与其众多产品兼容的产品。除模拟量 + HART 输入/输出外,Spectrum Controls 还在十个 Rockwell Automation® 平台上提供输入/输出解决方案,包括 15 个 Micro800™ 模块和两个新 Compact 5000™ 输入/输出系统模块。这些产品旨在满足多样化的自动化需求,提供灵活性和高效性,以满足各种应用要求。

拥抱 HART 仪表集成的力量

模拟量 + HART 输入/输出是自动化和过程控制领域的变革性技术。通过无缝结合实时仪表数据采集与模拟量控制,它为增强设备诊断和提升系统性能开辟了新可能。凭借 Spectrum Controls 广泛的输入/输出产品系列,您可获得大量模块以优化自动化流程。拥抱 HART 仪表集成的强大力量,与 Spectrum Controls 一起将您的自动化系统提升到新高度。

发布时间 2023年10月6日

主题: Industrial Automation & Control I O Modules

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Spectrum Controls 产品管理总监
Garrett 是一位富有魅力和活力的演讲者,于2017年加入 Spectrum Controls,带来了丰富的网络技术经验。Garrett 的大部分职业生涯都担任产品经理,他喜欢向客户学习并解决复杂问题。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 利用模拟量 + HART 输入/输出的强大功能