Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

智能技术 – 让控制系统智能化

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
智能技术 – 让控制系统智能化 hero image

整个世界似乎变得越来越智能,这是活生生的事实还是人们的想象?2015 年有多款新型智能设备相继问世,其中包括智能房屋、电器、婴儿奶瓶、可穿戴技术、“自拍”遥控器、自动驾驶汽车,甚至还有智能的宠物喂食器!

没听说过这种宠物喂食器?我所说的可不是那种偶尔投放宠物食粮用的大型容器。这种智能喂食器具有监测、记录和自清洁功能,能够自动放入食物和水。除了给宠物洗澡时需要您亲自动手以外,所有操作都可通过智能手机远程控制!

这些发展趋势除令我倍感惊讶之外,也很自然地让我停下来思考制造业的未来:在这场飞速发展的技术智能化竞赛中,制造业如何跟上时代的脚步。

与过去相比,可编程自动化控制器和系统也变得更加智能了吗?

答案当然是肯定的。

新控制系统为何比您当前使用的系统更智能?与过去使用的可编程逻辑控制器 (PLC) 相比,新控制系统有何优势呢?

实际上,旧有系统长期以来一直侧重于单一任务,而在处理双方通信时,常常会受到某些系统变量的限制。传统的控制系统并不是直接面向工厂级通信设计的。这些系统侧重于离散开/关控制,而过程控制方面的功能却很有限。

当今的系统能够将连续过程、批次处理过程、运动、安全、离散、电机和运动控制、高可用性以及冗余全部集成在一套通用架构中。而且根据不同的应用需求,您还可以扩展通用架构形成或大或小的具体应用。

这绝不仅仅是功能单一的宠物喂食器那样简单!

这些智能技术能够通过同一个通用网络整合到统一的通用开发环境中,从而为设计人员、操作人员和维护人员的工作带来极大方便。

这一切要归功于集成的强大力量:在一个控制解决方案中融合多种控制策略。过去,PLC 5 系统通过 Data Highway 网络进行通信,但这些网络并未与企业或工厂网络直接连接。如今,借助统一且可扩展的 EtherNet/IP 网络,产品可通过网线、卫星、WiFi 或无线电等高速网络与订单输入系统直接通信。利用 EtherNet/IP,您可以通过同一网络配置产品和采集数据,而无需使用封闭的转换器在不同网络之间操作和转换数据。

与传统系统相比,现代技术不仅能够催生更高的安全性,同时也需要更高的安全性。尽管旧系统能够提供最基础的密码保护,但通常都有能绕过所设密码的后门或主密码。而现代系统则提供级别更高的固有安全保护,可确保所接收数据来源的可靠性。

此外,新系统还可通过为用户分配访问权限和凭证来验证在机器上操作的用户是否已经过授权,同时确保用户只能访问权限范围内的数据和配置参数。此技术还适用于远程访问,以及未与工厂本地网络直接相连的远程设备。就像知道只有自家的爱犬才能吃到盘中的狗粮一样,这些技术将令您高枕无忧。

总而言之,更为智能的集成架构系统不仅能提高生产率、增强业务灵活性、缓解安全风险、缩短上市时间和节省成本,还能通过延长生命周期、提高环境安全性以及降低能耗来增强可持续性——有这样的得力助手,谁会不心动呢?

或许,您还没准备好用先进设备替换所有厨房电器或旧宠物食盘,但您一定能感受到将个人生活中的所有设备集成到一起的巨大价值。是否想过,您的自动化系统也需要这样一次翻新。欢迎来了解工业领域的集成——在集成架构基础上打造更加智能、高效、安全的工厂。

要了解更多信息或者下载海量宣传册,请访问我们的网站。

发布时间 2015年1月29日


Dennis Wylie
Dennis Wylie
Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 智能技术 – 让控制系统智能化