您的员工是否掌握了必要的信息?
现代HMI打破了员工与所需信息之间的障碍。无论这些洞察深藏于您的运营中,还是存储在其他系统中,软件都能访问这些洞察,并将其呈现在员工的指尖。由此,员工能够更加知情、具备更高的意识并做出更快速的响应——从而为更高效的运营带来更大潜力。
要将生产力推向新的高度,如今不仅需要熟练的劳动力,还需要知识丰富的劳动力。借助现代 HMI 软件,您可以通过将员工与他们所需的及时、有用信息连接起来,帮助他们做出快速且明智的决策,从而培养知识丰富的员工。
例如,现代 HMI 软件允许工人通过个人设备访问 HMI 显示画面。这有助于他们随时随地监控生产,并通过远程访问更快地响应问题。该软件还支持熟悉的交互方式,如触摸手势,使工人能够以更自然、更便捷的方式查看和处理生产信息。
为了让您了解现代 HMI 能为您带来哪些价值,以下是六个关于它如何提升您企业生产力的示例:
现代HMI打破了员工与所需信息之间的障碍。无论这些洞察深藏于您的运营中,还是存储在其他系统中,软件都能访问这些洞察,并将其呈现在员工的指尖。由此,员工能够更加知情、具备更高的意识并做出更快速的响应——从而为更高效的运营带来更大潜力。
发布时间 2020年2月19日
为您推荐