Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

将 S88 配方模型应用于 EBR 设计的七大理由

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
将 S88 配方模型应用于 EBR 设计的七大理由 hero image

您很可能熟悉 S88(ANSI/ISA-88 的简称),这是一个关于批次过程控制的标准。您可能也明白,S88 不仅仅是一个标准。

S88 是一种用于描述设备和程序的设计理念,定义了物理模型、步骤和配方。在配方设计的背景下,S88 有助于组织责任、澄清并简化设计。

几十年来,电子批记录(EBR)通过多种建模方法进行设计,包括文字处理、专有工作流程图和类似编程的序列定义。

为什么不将标准的优雅应用于 EBR 配方设计?更具体地说,为什么不将 S88 方法应用于神秘的 EBR 配方设计领域?

我提出制造商应这样做的七个充分理由。

  1. 避免歧义。EBR 设计过程涉及跨职能团队。将设计过程建立在一个共同认可的标准之上,该标准定义了配方的主要构建模块(步骤、单元步骤、操作和阶段)的形式及其相互作用方式,可以节省大量时间。
  2. 通用术语。制造商可以通过使用通用术语来简化需求定义。如第 1 点所述,EBR 设计涉及跨职能团队合作。使用含义一致的相同词语有助于实现这一目标。
  3. 可复用性。通过确保已设计和测试的配方子部件的可复用性,降低设计工作量。S88 采用基于明确定义输入和输出的功能块的模块化配方设计。这使得可以尽可能频繁地复用已定义的配方元素。
  4. 设计清晰度。S88 支持高度结构化的配方建模方法,但 EBR 可能非常复杂。必须有一种清晰易懂的方式来描述配方的预期行为。实质上,EBR 是一种工作流程,存在多种建模语言用于描述工作流程。S88 推荐使用顺序功能图(SFC)进行建模和图形化表达。SFC 的优势在于,它们以易于理解的方式展示配方的 WHAT、HOW 和 WHY,即配方的所有主要状态是什么;配方如何进入下一个状态,以及为什么会发生这些变化。
  5. 简化与 DCS 的集成。S88 设计在 DCS 环境中占主导地位。S88 方法对 EBR 配方的应用就像是自然的延伸。想象一下,如果双方都使用通用语言,更重要的是使用通用模型,与自动化工程团队协作将会变得多么容易。
  6. 验证。由于配方在整个 S88 设计过程中都可以进行验证,测试阶段得以加快。S88 配方设计包括对规则和结构的明确定义,这使得在设计过程中可以进行验证,并为配方作者提供早期反馈。当然,制造商也可以通过其他建模方法实现这一点,但这种努力不会建立在共同认可的方式之上。
  7. 车间操作的简易性。在执行 EBR 配方时,或许最重要的是尽量减少 EBR 对操作员的干扰。执行过程应尽可能简单直观。S88 配方模型提供了一种易于理解、明确指导的方法,即使是高度复杂的配方也能轻松执行。

在 EBR 的背景下,考虑采用 S88 配方标准的理由远不止七个。在我看来,最重要的理由可能是第 4 点——清晰性。EBR 的复杂程度可能与其所服务的工艺一样复杂。配方模型不应该尽可能简单吗?

如需了解更多信息,请下载电子书。

发布时间 2017年3月1日

主题: Life Sciences

Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 将 S88 配方模型应用于 EBR 设计的七大理由