Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

志在成功

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
志在成功 hero image

现如今,人们对产品差异化的需求空前高涨,消费包装品 (CPG) 行业更是如此。制造商所提供的产品必须满足越来越多的偏好,包括份量大小、饮食要求,甚至新的口味特点。

实际上,近期的 PMMI 报告显示,在受访的五家企业中,有四家企业的产品 SKU 超过 100,且超过一半的企业预测这一数字还将继续增加。

产品的激增让快速高效的产品切换日益重要,这无疑推动了对灵活制造环境的需求。通常,创建灵活的车间系统是 OEM 厂商的责任,他们必须提供集成整个控制系统的过程设备。

集成阻碍:原因与结果

制造商可能在竭尽全力之后仍难以集成 OEM 成套设备和系统,且无法达到实现制造灵活性最大化所需的生产信息水平。

为什么?

集成阻碍通常是由于项目定义和设计阶段不清晰造成的。任何项目的成功都取决于范围文档的具体程度,而这正是许多集成问题的根源所在。

目标不明确。规范不清楚。术语不准确。当应用于项目 RFP/RFQ 时,这些问题会使 OEM 难以响应。尽管项目规范通常会包括设备“形式和功能”,但对“安装”或将子系统集成到整个过程自动化策略中的信息却常被忽略。

不幸的是,过程成套设备通常被视为“黑匣子”,而不是工厂自动化解决方案的一部分。这会带来成套设备集成挑战,导致本地成套设备和全厂级系统之间存在潜在的低保真度信息共享。

OEM 该如何应对?

如果 OEM 供应范围不包括集成服务,那么 OEM 通常不会更改客户的报价或集成计划。但是,OEM 可以采取积极措施来改善信息获取并简化成套设备的集成方式,最终提高系统制造的灵活性。

事实是,即使在最初的 RFQ 中未提及集成策略,也可以预先提出合适的问题来阐明流程,为成功打好基础。

发布时间 2020年1月11日

主题: Food & Beverage

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 志在成功