Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过数字化的力量颠覆蛋白质行业

利用互联技术和数据驱动型见解全面启动运营改进。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
对于制药生产线,人们往往众说纷纭

在快速发展的食品和饮料行业,数字化带来的变革性影响越来越明显。从提高生产力和效率到增强业务敏捷性、产出、客户/市场响应能力和质量,采用现代技术的优势是毋庸置疑的。

数字化的优势在整个技术生命周期中显而易见。从概念和设计到仿真、测试、制造、运营、维护和升级,每个阶段都会变得更快、更高效、更接近完美。其关键在于利用顺应具体市场需求和动能因素的数字工具和架构。

 

蛋白质市场增长

动物蛋白市场蓬勃发展,Expert Market Research 研究报告指出,预计在 2023 年至 2028 年期间动物蛋白市场的复合年均增长率将达到 4.10%。面对这种不断增长的需求,为更大限度提高盈利能力,公司必须开展现代化升级并充分利用数字化架构;而这一征程将始于一种整体方法,同时考虑内部和外部刺激因素。

与其他许多行业一样,蛋白质行业也面临着诸多挑战,例如供应链波动、成本上涨、劳动力短缺、产品差异化需求增加以及严格的可持续发展法规。然而,这些挑战往往也蕴含着改进机会。罗克韦尔自动化可在整个技术生命周期中提供全方位的解决方案,有效解决设计、测试、生产等方面的问题。

多阶段解决方案

在设计阶段,公司必须尽量提高速度、准确性和效率,这不仅需要体现在团队合作和协作方面,还应体现在他们所使用的仿真和虚拟化工具上。这正是 FactoryTalk® Design Studio™ 软件的优势所在,因为它可以促成更紧密、更快、更高效的设计团队协作。在仿真和虚拟化方面,Emulate3D™ 虚拟调试软件和 FactoryTalk® Logix Echo 软件都有助于缩短开发时间。

在生产运营阶段,灵活性是机器设计人员和最终用户提出的核心要求。一台机器只局限于单一角色的日子已经一去不复返;用户希望机器能够快速适应不同批次和产品类型,这表示任何固定节距或不具备适应能力的机器都会削弱业务敏捷性。因此,在产品输送方面,多个行业都认识到了智能跟踪系统的优势,其具备卓越的灵活性和适应能力,还有近乎不受限制的可编程运动曲线。凭借 iTRAK®、MagneMover® LITE 和 QuickStick® 独立推车技术,罗克韦尔自动化能够在不同规模条件下满足这一要求。

最后,在维护阶段,还通过数字能力强化服务和配套支持。运营数据和相关通信路径可用于监视、记录和分析资产信息;如果需要采取补救措施,可以建立安全远程连接来解决问题。数据还可用于分析目的,以改善整体设备效率 (OEE)、缩短停机时间以及改善质量。为实现上述目标以及其他更多目标,我们的 FactoryTalk® 软件套件提供了种类广泛的专用高度互联平台,包括 FactoryTalk® AssetCentre、FactoryTalk® Remote Access™ 和 FactoryTalk® Analytics™ 软件。

可持续运营

数字革命也延伸到了可持续发展领域,在这方面,运营方面的洞察力有助于我们践行环保举措。互联数字链涉及上下游公司,用于建立供应链弹性。罗克韦尔自动化近期收购了 AVATA 和 Plex,进一步扩充了为客户提供的供应链管理和智能制造能力。

 

按照自身节奏发展

尽管数字化能够带来巨大裨益,但实施过程却充满着艰辛曲折。然而,在每个阶段都提供帮助,并且分步层层推广,这是不同领域都采取的普遍做法。关键在于您需要以合适的节奏开启数字化征程,确保其成为数字链中不可或缺的环节。

随着蛋白质行业的不断发展,想要保持领先地位就必须接纳数字化的变革力量。如需深入了解数字化转型及其实际应用,敬请下载我们的综合电子书,这些资料通过说明性的案例研究和用例扩展了本博客中分享的见解。

发布时间 2024年2月9日

主题: Food & Beverage

订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过数字化颠覆蛋白质行业