Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

重新思考 HMI 的潜力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
重新思考 HMI 的潜力 hero image

您可能会将 HMI 软件视为一种工具,用于在终端前向工人展示生产数据。但事实上,现代 HMI 软件在“玻璃”背后完成了大量工作,如果加以利用,可以帮助提升您的运营效率。

从随时随地调取生产状态的能力,到与各种工厂车间系统集成的能力,如今的 HMI 软件能够实现 10 年前您可能无法想象的功能。

以下是现代 HMI 改变您运营的三种关键方式。

以新方式获取洞察

现代 HMI 不仅让工人能够访问信息,更能让他们在需要做出决策的时间和地点获取信息。

如何实现?通过移动设备、瘦客户端或混合现实头戴设备等新技术,将显示范围扩展到操作员终端之外,让工人在需要时能够更快、更便捷地获取信息。

例如,当技术人员可以在移动设备上访问 HMI 显示时,他们能够远程查看并响应报警,从而更快地解决生产问题。而通过将显示内容传送到瘦客户端,与使用 PC 相比,您的企业可以减少维护、节省成本并提升安全性。

创建更熟悉的操作体验

随着工人通过更多类型的设备访问更多生产信息,显示内容的一致性变得尤为重要,这样工人才能始终清楚自己所看到的内容。现代 HMI 允许您在操作员终端、PC 和平板电脑上实现标准化的界面风格,从而营造熟悉的操作环境。

现代 HMI 还允许您在库中存储和复用设备面板及其他对象。这有助于确保工人在不同机器、不同产线,甚至不同工厂间切换时,始终看到一致的界面元素。

充分挖掘您的数据价值

现代 HMI 可连接到您的其他工业系统,为工人提供更深入的运营可视性,并提升整体绩效。

例如,软件可以与您的生产系统集成,使工人不仅能够访问实时控制器信息,还能获取存储在工厂车间设备中的信息。这有助于工人更好地管理质量、优化设备性能等。

同样,软件还可以连接到历史数据库,帮助工人更轻松地分析长时间跨度的复杂过程数据。历史过程数据可与操作员操作、系统报警,甚至生产系统事件结合,为操作员提供具备上下文的数据,简化分析过程。

现代 HMI 还可与资产管理软件协同工作,备份和恢复您的 HMI 应用程序,以及控制器和其他设备配置。在发生灾难或设备停机时,工程师只需重新加载应用程序,无需重新开发。

发布时间 2020年5月13日


订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 重新思考 HMI 的潜力