Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

可再生能源有助于满足世界对电力的无限需求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
可再生能源有助于满足世界对电力的无限需求 hero image

最新的 IEA《世界能源展望》强调了可再生能源在满足全球不断增长的电力需求方面日益突出的作用。

报告指出,到2035年,可再生能源将占全球发电量增长的近一半,其中包括风能和太阳能在内的能源将占行业扩张的45%。

可再生能源目前占全球总发电量的三分之一以上,预计在未来几年内将超过天然气,并在2035年接近煤炭作为发电主要燃料的主导地位。

电力需求的最大增长来自新兴经济体,中国、印度和中东地区推动全球能源使用量增加了三分之一。中国的可再生能源发电量增长最大,超过欧盟、美国和日本的总和。

风力发电是中国继水力发电之后的第二大零排放可再生能源,预计未来五年内风力发电自动化市场还将增长30~50%。

山东长兴风能科技有限公司是中国风力涡轮机生产领域的行业领导者。随着公司开始实施先进新型850kW风力涡轮机的生产计划,长兴选择了Rockwell Automation的Integrated Architecture,使公司能够将其全部58台850kW涡轮机集成进行同步控制。能够同时控制涡轮机显著简化了操作,并大大提高了项目效率。

通过这一开放平台,长兴还可以自主开发创新的涡轮机组件,满足政府的采购法规,并进一步推动中国本地风力发电市场的发展。

与此同时,在印度,由美国工程、采购和施工公司Lauren Engineers & Constructors与印度Jyoti Power Structures合资成立的Lauren-Jyoti,邀请Rockwell Automation为位于拉贾斯坦邦的Godawari Green Energy提供基于PlantPAx的发电厂分布式控制系统(DCS)解决方案,并配备太阳能场本地控制器面板。

这座50MW集中式绿色田野太阳能发电厂是印度最早投运的公用事业级太阳能热发电厂之一,部分得益于印度政府的Jawaharlal Nehru国家太阳能任务,该计划旨在激励公司到2020年将印度太阳能发电量提高到20000MW。

欢迎查看我们针对风力和太阳能发电项目的解决方案,了解更多关于我们的PlantPAx过程自动化解决方案的信息,以及它如何惠及全球石油和天然气公司。

发布时间 2014年7月11日

主题: Power Generation

Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 可再生能源有助于满足世界对电力的无限需求