Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

重新构想技能开发

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
重新构想技能开发 hero image

数字技术正在全球工业公司的运营、维护和培训环境中产生巨大影响,使他们能够通过更强的能力提供更多体验式学习环境,从而让员工更充分地了解并准备应对真实工作情境。

Rockwell Automation 是开发增强现实 (AR) 技术以模拟机器和工厂环境的工业自动化公司之一。随着我们最近宣布对 PTC 投资 USD1000000000 的股权,使 AR 能够集成到 FactoryTalk Analytics 和 MES 软件等平台中,我们为制造和工厂管理应用带来了更多分析和诊断智能。随着技术使我们能够更丰富、更准确地模拟特定岗位要求的日常体验,我们能够提升员工在运营环境中的安全性、知识和效率。

然而,PTC 等数字技术的影响远远超出了工业自动化的专业范畴:该公司的 ThingWorx® IoT 平台被 KTM 和 Caterpillar 用于提升知识和技能向经验较少机械师的传递,并在其车辆和设备的服务方法中引入更高的一致性和集中化。通过 PTC 软件将服务流程的实时可视化指令叠加在实物产品上,帮助这些技术人员能够快速、安全地定位和访问机械故障,并执行完整的诊断评估,从而为成功维修过程提供更高的可能性。

在零售领域,沃尔玛正在使用 AR 培训员工的客户服务和门店物流。焊接等行业也通过 AR 进行教学。从酒店和金融到建筑工地和医疗保健,数字技术正在改变我们将知识从有经验者快速传递给新手的能力。

Main Image

技术能够提供超越理论构架的体验式学习平台,这一点是其在培训环境中不断发展的关键原因(但并非唯一原因)。它也是我们熟悉、易于使用并能直观掌握的技术媒介。

如果技术不仅是更有效,而且是更易于获取的技能开发渠道,那么我们为什么不动员它来服务于我们年轻人技能基础建设这一紧迫的国家项目呢?

你看,这种数字能力并非只是社会精英阶层的专属;它是将一群数字原住民联系在一起的纽带,超越了特定的阶层、背景和文化。正如我之前所说,非洲的千禧一代使用数字技术的直觉与世界上任何其他人一样。

因此,我们比以往任何时候都更具备教育基础设施,可以将教育系统中所教授的内容重新调整为现代市场所需的技能。

因为导致南非600万年轻人失业的原因不仅仅是岗位短缺。在许多领域,我们的劳动力技能根本不足。因此,虽然最近的政府举措正在激励私营企业雇佣年轻人——最近的YES(青年就业服务)运动旨在为年轻工人提供超过100万个就业岗位——我们需要确保我们的年轻人具备足够的技能,能够在职场中取得成功。任何让我们的年轻人走上正轨的解决方案都需要更直接地解决潜在的技能缺口问题。

随着工作场所中使用的培训材料组合不断扩大,是否有可能将这些应用缩小并推广到更广泛的学习环境——甚至是学校——让我们国家的学习者能够掌握更多相关技能?我们的教育CSI是否可以聚焦于将合适的培训材料衍生定制为教育课堂体验?让我们利用企业界现有的教育技术,将焊接、装配、客户服务、机器和工厂操作以及工程纳入正式的学习流程!

也许这种技术学习所需的教室与已经使用了一个多世纪、基本未变的模式略有不同。也许这些“教室”会变得更加分散,公司会向定期的技术课程开放他们的培训设施、会议室、视听设备等?

然而,如果要实现这种新教育方法的精确部署,就需要政府的支持和鼓励,以便使基于技能获取的教育流能够成功实施、正规化和规范化。随着公共和私营部门致力于调动教育技术的力量来提升课堂学习的可能性,我们可以开始构建一个系统,在这个系统中,完成学业的人们将更好地为正式经济的需求做好准备,并且能够更快、更有成效地就业。

这就是我们如何开始确保我们的年轻人成为红利,而不是负担。

发布时间 2018年7月2日


Barry Elliott
Barry Elliott
Managing Director, Rockwell Automation South Africa
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 重新构想技能开发