Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过智能设备减少生产时间

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
通过智能设备减少生产时间 hero image

在工业领域,始终存在着在不延长生产时间的情况下提高产量的需求。

实现这一目标的一种方法是在控制系统架构中使用高度灵活且可适应的“智能”设备——这些设备能够通过独立于中央处理器的决策,极为迅速地在本地执行简单控制功能。

想象一下,您刚刚用数码相机捕捉到了一个有趣周末的激动人心时刻。过去,您必须:

  • 将照片文件下载到您的计算机
  • 通过互联网将它们发送到当地药店的照片中心
  • 等待几个小时或几天,让照片中心处理它们
  • 开车到商店取回照片,然后带着打印的照片回家

一般来说,如果我们从数字图像文件开始,可能需要等待几天才能拿到打印的照片。

如果我们看看当前的一些技术,现在已经有了“智能”打印机,允许我们直接将相机连接到打印机,调整一些设置后,这些打印机能够在几分钟内将图像文件处理成高质量照片。

我们不再需要忍受通过互联网发送文件进行处理的延迟,或往返照片中心所花费的时间,甚至更糟的是因商店关闭而无法获得照片。

借助 DeviceLogix 技术,我们能够避免一些同样会延迟工业流程并降低产量的问题。例如,我们可以减少由于中央控制器负载过重导致的处理延迟,或避免因中央控制器离线而导致整个流程停机。

如果我们观察一个典型的工业应用,例如传送带上的包装,可能会有条形码扫描器作为输入设备。

来自扫描器的输入数据会发送到控制传送带电机的设备(即软启动器)。该设备会处理输入数据,然后通过通信网络将其传输到中央可编程逻辑控制器。

在数据被 PLC 接收后,PLC 将执行逻辑。此时,PLC 还会扫描输入数据并更新输出数据。如果 PLC 负载已满,则 PLC 时间可能会显著增加。

随后,PLC 的更新输出通过通信网络从 PLC 传回到我们的设备,然后设备执行某些操作,例如移动传送带 10′。

如果该“设备”支持 DeviceLogix,则从输入到输出的所有处理都在本地完成。DeviceLogix 是一种平台无关的逻辑引擎,可嵌入到多个 Allen-Bradley 设备中,例如按钮站、过载继电器、电机起动器和变频器,使它们都成为“智能”设备。

那么,拥有本地控制意味着什么?

该板载逻辑引擎可在设备内部本地处理输入、控制输出并管理状态信息,无需经过通信网络和中央控制器。因此,我们的系统响应时间提升了近 90%。这些改进的执行时间在响应时间至关重要的应用中尤为有用。

如果您希望在时间关键型应用中提升控制系统性能,可通过使用采用 DeviceLogix™ 组件技术的智能设备来实现。

发布时间 2016年5月30日


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 通过智能设备减少生产时间