Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

减少变异性以提高产能和产品质量

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
减少变异性以提高产能和产品质量 hero image

所有制造过程都存在可变性。

您如何处理可变性可以让您更轻松地实现目标 – 从提高产能和产品质量到减少废品和停机时间。

减少关键过程参数的可变性,使您能够推动工厂的处理约束和规范极限。有很多方法可以减少可变性 — 我发现其中一种高效且经济实用的方法是通过模型预测控制 (MPC) 解决方案。

MPC 使您的过程更加稳定 – 可预测 – 因此您可以始终尽可能接近您的目标并保持最佳控制。

有四种可扩展的分析类型:

  1. 描述性:发生了什么?
  2. 诊断性:为什么会发生?
  3. 预测性:会发生什么以及何时发生?
  4. 规范性:我应该怎么做?

MPC 是规范性分析的一个例子,在过程干扰影响产品质量之前进行纠正。

通过 MPC,您可以构建一个基于稳态和动态关系的数学定义的多变量模型。利用多变量模型的过程控制能够预测未来的过程值,并协调设定点变化,以在拒绝干扰的同时实现最佳性能。

随着技术的不断发展,讨论的重点已经从如何收集数据转移到了如何利用数据;因此,一些分析公司正在进入这一领域,而其他公司 — 像我们 — 已经在制造车间提供了20年以上高水平的数据分析服务。

历史记录为何重要

大多数公司,尤其是食品和饮料行业,面临着在降低成本和废品率的同时提高产量的更大压力。因此,与一个了解MPC和工艺流程的合作伙伴一起开启这段数据之旅至关重要,这个合作伙伴不仅在分析方面有着良好的记录,而且在制造分析方面也有着良好的业绩。

通过MPC创造价值

MPC已被证明是解决常见制造挑战的最佳方法之一,在油气等行业广泛应用。这是有充分理由的:通过MPC,可以相当容易地快速展示ROI并建立业务案例。

食品和饮料行业的典型MPC优势包括:

  • 提高产量高达9%
  • 降低每单位产品能耗高达9%
  • 减少不合格产品高达75%
  • 提高产量高达1%
  • 减少产品质量波动高达60%

因此,如果您生产威士忌,您可以从相同数量的谷物中获得更高的产量,并且一致性更高。如果您生产炸薯条,您可以在现有资产上获得更高的产能,同时生产出产品质量更一致的产品。

最终,这就是每个人想要的——为消费者提供一致的产品质量,为制造业带来可预测且盈利的过程。

发布时间 2018年7月9日

主题: Food & Beverage

Kirk Aubertine
Kirk Aubertine
Technical Consultant, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 减少变异性以提高产能和产品质量