Loading
博客 | 软件
Recent ActivityRecent Activity

使用可视化软件降低风险的3种方法

了解应考虑的三个关键领域,以帮助降低风险

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一名男子坐在办公桌后,正在 PC 上使用 FactoryTalk Optix 软件。

在制造业选择新技术时,通常需要大量的考虑和投资。必须仔细权衡技术选择,以确保其满足组织的需求。同时,确保技术能够安全部署,以帮助有效管理和缓解风险也非常重要。

在选择可视化软件时,应重点考虑以下三个关键领域,以帮助降低风险:

1. 降低技术风险

对于希望降低技术或实施风险的制造商来说,允许用户生成专有代码的可视化平台应作为重要考量。在设计应用时,能够开发和使用专用于特定应用的专有代码库,可以优化并简化整个流程。由于这些代码已通过测试,模块可部署于需要可信数量的各个应用中。通过利用可信代码,开发人员能够降低支持风险并加快问题解决速度。

能够实现开发团队间轻松协作的可视化平台有助于降低技术风险。具备允许多名开发者共同扩展、开发和测试团队成果的设计环境,意味着可以实现冗余,防止遗漏错误。此外,基于通用共享存储库(如 GitHub)进行协作开发和修订控制,是可视化解决方案应具备的要素,同时支持技术风险补救。可追溯性和可见性让用户能够了解更改的时间和责任人。通过修订控制,用户可以可视化并解决任何冲突,消除错误或潜在的工作丢失。将这些控制集成在编辑器中可简化整个开发流程,并通过消除修订控制问题来降低风险。

2. 降低进度风险

当团队使用专有且经过充分测试的代码时,开发和部署时间会缩短。由于用户无需每次都从零开始,相关成本也通常会降低。

在标准化接口下进行设计,可实现软件组件间的信息实时传递,进而上传至远程数据库服务器,最终到达云端。拥有这些经过现场验证的知识产权模块,比每次“重新发明轮子”能更快部署,从而降低进度风险。

3. 降低商业风险

拥有一套标准化、经过开发、测试和信任的内容,有助于缓解商业风险。使用功能和交付成果均被充分理解、且终端客户可能已熟悉的组件,可增强对解决方案稳健性及其实现预期性能和结果能力的信心。基于现有、经过充分验证的代码和内容开发应用,不仅降低开发成本,还能缩短产品交付周期。团队在已知实体基础上进行小幅调整以适应具体场景,有助于更好地管理预期。

用户还应考虑的一个重要因素,是软件可在任何计算设备上灵活运行。通常,软件平台可部署于一台或多台运行 Windows 或 LINUX 的工业系统。然而,一类新型封闭式 HMI 设备正在出现,作为边缘计算类型设备,提供与更大、更昂贵工业 PC 类似的功能。

HMI 设备提供通用部署环境,且更易于支持和使用。由于硬件体积更小、价格更低,商业风险也随之降低,这意味着 OEM 和集成商能够更加经济实用并提升竞争力。

HMI 设备还可帮助缓解高昂的网络安全风险。由于这些密封设备没有暴露的操作系统,因此无需防病毒软件。

最后,花时间仔细评估可视化平台及其对风险补救工作的支持,有助于节省时间、成本、人力资源,并避免潜在的客户不满。

发布时间 2023年8月8日

主题: Build Resilience Enterprise Operational Intelligence Software

Paul Haikal
Paul Haikal
商业组合经理,FactoryTalk 可视化软件,Rockwell Automation
Paul 在工业自动化领域拥有20多年经验,涵盖远程支持、赋能以及产品和组合领导力——他热衷于通过可视化实现直观、互联的运营。他领导的项目致力于提升客户成果并推动大规模部署,帮助团队通过 FactoryTalk View 和 FactoryTalk Optix 等 HMI 和 SCADA 产品,实现安全、可扩展的设计和数据驱动型决策支持,从而更快地将运营数据转化为行动。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 使用可视化软件降低风险的3种方法