Loading
博客 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

对腐蚀的全新认识如何改善轮胎厂的正常运行时间

我们正在利用对轮胎厂腐蚀的广泛研究以及新的试验方案来帮助轮胎制造商应对腐蚀并保持工厂正常运转。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
轮胎生产输送机

几年前,当世界各地的轮胎制造商突然开始在工厂中遇到意想不到的故障和停车时,他们都困惑不已。

出了什么问题? 其新部署的工业控制产品中所使用的电子产品更容易发生与腐蚀相关的故障。

尝试使用耐腐蚀型工业控制产品来解决问题只会获得另一项发现:用于确定产品在腐蚀性环境中的有效性的行业标准腐蚀试验源于从多个行业中发现的污染物,而不仅只是轮胎行业特定的污染物。

为了正确地解决腐蚀问题,很明显,我们需要重新认识轮胎生产环境的独特性质,我们必须投入大量的时间和资源来实现这一目标。我们的确做到了。

研究问题

全球一些最大的轮胎制造商向我们敞开了大门,以帮助我们研究腐蚀问题。

通过研究,我们了解到现代工业控制产品会受到腐蚀影响的具体原因。这是由于诸如电路板上元件之间的间距更紧密以及气流速率更高等问题所致的。我们发现,这些问题在许多供应商和产品中普遍存在。一些产品仅使用数月便会失效。

我们还确定了轮胎厂中会引起工业控制产品组件腐蚀的特定大气污染物。

当我们将学习到的知识与通常用于腐蚀快速试验的行业标准试验进行比较时,我们发现这些试验无法再现在轮胎厂环境中发现的腐蚀类型和比率。因此,这些试验无法用于准确衡量产品在轮胎环境所特有的条件下的性能。

当我们意识到并没有合适的试验方案时,我们决定自行开发。

面向轮胎行业的全新试验

我们专有的全新试验方案为我们提供了前所未有的强大功能,因此能够了解工业控制产品在轮胎厂中的性能。这是因为该试验方案是首个能够准确重现并加速轮胎厂中独特环境条件的方案。

与行业标准试验一样,我们的试验方案的一部分同样基于混合流动气体 (MFG) 试验方法学。这涉及将气体混合在一起并使其流过产品。通过混合不同含量的不同气体,我们可以在不同的金属上产生不同的腐蚀产物和不同的腐蚀速率。

同样,与行业标准试验相同,我们的试验方案经过加速,可提供更大的确定性,即控制系统产品将在轮胎厂环境中随着时间的推移而保持稳定。通过操纵温度、湿度、腐蚀性气体类型、流量和浓度等变量来测试加速度。

最终,我们的新试验方案只有一个目的:帮助轮胎制造商从自动化投资中获得最大收益并延长工厂的正常运行时间。

您今天可以做些什么

我们已经在使用我们专有的试验方案来测试我们的工业控制产品和市场上的其他产品。这将有助于我们评估当前产品的抗腐蚀效果,并在需要时为开发新的缓解策略提供支持。

然而,您无需等待此实验完成即可立即减少轮胎厂中与腐蚀相关的故障。我们已经制定了有关如何通过结合使用耐腐蚀产品和坚固的密封外壳来抵抗腐蚀的指南。

我们将在即将发布的博文中探讨这一由两部分组成的策略。或者,您也可以在《保护轮胎生产免受腐蚀相关故障》的电子书中了解有关我们轮胎工业腐蚀研究、指南以及专有的全新试验方案的更多信息。

下载电子书

发布时间 2021年2月22日

主题: Automotive & Tire

Dan Paul
Dan Paul
Rockwell Automation轮胎行业全球业务负责人
Dan Paul是Rockwell Automation的全球轮胎行业业务负责人。他在自动化领域的职业生涯长达28年,其中有18年在Rockwell Automation工作。他的大部分时间专注于汽车与轮胎行业,其中有10年专注于为全球轮胎行业提供世界级的自动化服务和解决方案。
联系:
订阅

订阅罗克韦尔自动化,即可从您的收件箱直接获得最新资讯、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 减少轮胎厂中与腐蚀相关的故障