Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

浅谈“工业以太网”致“物物相通”

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
浅谈“工业以太网”致“物物相通” hero image

您的工厂准备好 “物物相通”了么?准备好和您的物料供应商、您的客户“物物相通”了么?—— 信息化技术的发展及智能设备的普及预示着工业生产会由工业以太网EtherNet/IP无所不在的互联性而发生翻天覆地的变化。

如今,已经有很多“物”应用于生产车间之中了。带有工业以太网接口的处理器可与远程I/O模块、触摸屏、仪表和变频器等传统的自动化设备无缝连接。

然而,其它领域以太网设备的应用爆增也是使工业格局发生转变原因,在生产车间之外,如摄像机、RFID读卡器、平板电脑和智能手机等支持以太网的开放式标准设备及其它设备都得到了广泛的应用,而这些生产车间之外的设备与生产设备的互联推动了制造和生产运行的生产效率、品质和安全性再上新高。

那么是否有了工业以太网接口的这些“物”就能自然而然的相通了呢?

其实则不然,“物物相通”不仅仅使这些设备能相互识别,而重要的是它们的数据可以相互沟通。那就需要它们有相同的数据格式、标准的开放以太网协议,具有信息存储和处理能力。这些设备都需要智能设备。而这些智能设备可提供基础信息源为生产及运营系统提供基础数据。

而罗克韦尔自动化可凭借基于工业以太网实现软硬件结合的能力,以及其卓越的处理能力、存储能力和带宽能力,将其基础数据转化为可执行信息的能力也将应运而生。而这可获得更高级别的性能和连接性,从而帮助运营快速准确的决策、提高生产率并降低整体拥有成本。

而如果各个工厂也能连接起来,整个生产链都变得透明,对于物料的质量,用量分配管理都将大大提高,而对于您的客户的需求也变得了如指掌,这可帮助您更加灵活准确的管理控制生产。
如果具备以下条件,您的生产又会怎样呢:
•    诊断的同时还能进行“预诊”,使得您不仅可以掌握工厂现状,还能了解即将发生的问题;
•    拥有“远程专家”来分析即时通信、音频或视频等多媒体数据流,从而降低员工老龄化影响;
•    工厂中的每台手持数字设备都能够报告每台固定设备的状态,使得员工可以移动性访问实时的可执行信息;
•    佩带式传感器能够帮助您跟踪工厂中的每名员工的位置,确保发生火灾时所有人员妥善撤离;
•    在您自己的系统中采用了一套安全解决方案,能够保证连接到工业网络的传感器如同办公室中的PC一样安全可靠。

上述功能正是基于IP技术实现互操作性、稳定性、安全性从而通过这些庞大的相互连接的智能设备提高企业生产率、品质及安全性。
而工业以太网EtherNet/IP最大的价值甚至还不在于此,其最大的价值在于能够提升与生产过程相关的信息量和通信等级,为灵活性和创新性创造更多可能。
赶快加入工业IP大军吧。无论现在还是将来,所有工业网络基础设施都必须加强各应用中 “物物”连接。

发布时间 2014年12月15日


Zhanping Wang
Zhanping Wang
Marketing Program Manager IA Lead, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 浅谈“工业以太网”致“物物相通”