Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

简化汽车生产投产流程

了解 RapidLaunch、FactoryTalk® Optix™ 和 Emulate3D™ 如何降低风险并优化汽车生产。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
虚拟营销可视化,手持结构化网络在在线界面上。深色背景上的投资数据图表。

通过 RapidLaunch、FactoryTalk® Optix™ 和 Emulate3D® 获得的见解

智能、可扩展的解决方案

在最近的一次网络研讨会中,我们讨论了七个关键领域,这些领域对于尽可能降低投产风险具有重要价值,并介绍了 Rockwell Automation 产品组合中用于实施这七个领域的工具。为澄清,我们确定的七个关键领域,以及可以从正确工具中受益以尽可能降低投产风险的领域如下:

  • 数字工程和仿真软件
  • 制造网络和网络安全
  • 制造软件和分析(MES、IoT)
  • 设施管理控制系统
  • 控制和自动化平台
  • 智能传送
  • 通过与我们的员工和合作伙伴协作进行优化

Rockwell Automation 解决方案究竟如何融入其中,又如何简化汽车投产过程?

RapidLaunch

我们开发了RapidLaunch,为汽车品牌所有者、Tier 供应商和机器制造商提供标准化的生产就绪平台,以支持新车型的投产。标准化方法缩短了上市时间。自动化工作流程减少了错误和返工。虚拟调试让您可以在每个阶段测试生产代码和想法。

RapidLaunch 可与您的系统集成,并以一个包含应用、模块化编程和可复用代码的解决方案库为起点。该库专为创建 Optix 和 Logix 应用而设计,确保在为新机器或系统开发内容时易于集成和可配置的用户体验。

汽车行业的大型企业已经采用了这一框架,显著缩短了开发时间和工作量。可以把它看作是接收组装好的模块,一侧与 Logix 无缝衔接,另一侧与 Optix 无缝衔接——只需插入即可。虽然每一端仍需进行一些工作,但大部分繁重的工作已经为您完成。

FactoryTalk® Optix™

RapidLaunch 部署的核心软件之一是 FactoryTalk® Optix™,这是一款全新、开放、可扩展的可视化平台。FactoryTalk® Optix™ 是我们 HMI 产品组合中的新成员,可清晰直观地呈现您的操作。它不仅仅是一个 UI 构建平台;通过集成现代技术,扩展了我们以往提供的 HMI 功能集,助力您的边缘计算和数据管理计划。

借助 FactoryTalk® Optix™,您可以精确地设计和测试 HMI 项目,让您的愿景清晰展现。一次创建应用,即可部署到任意设备。为全球用户设计 HMI 图形。FactoryTalk® Optix™ 基于 OPC UA 从零构建,具备可扩展性。

Emulate3D®

一旦您的设计达到特定阶段,与其在工厂车间进行测试(这可能会在本已紧张的预算上增加额外费用),不如使用 Emulate3D® 创建真实的数字孪生体。在部署代码和逻辑之前进行测试,找出其可能无法按计划正常工作的地方。在它们可能对生产造成问题之前进行纠正。

整合所有内容

这些工具无缝协作,优化您的汽车和电动汽车工厂。Rockwell Automation 专注于全部七个关键领域,协同工作并由 RapidLaunch 支持,为您提供生命周期管理的控制规范。

通过简化汽车和电动汽车生产流程及各级供应商的流程,您可以缩短生产启动的关键时间,确保按时满足客户需求。

如需了解完整内容,请注册点播网络研讨会 此处。

发布时间 2025年2月26日

主题: Empower People Optimize Production Solutions for OEMs Automotive & Tire Emulate3D Digital Twin FactoryTalk Optix

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过 RapidLaunch 最大限度降低启动风险