Loading
博客 | 工业分析
Recent ActivityRecent Activity

通过预测性维护提升ROI和效率

什么是零信任、其重要性及其工作原理

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男性工业工程师佩戴安全帽,手持笔记本电脑和对讲机,站在制造工厂内

预测性维护(PdM)正在通过包括物联网(IoT)、云、移动应用程序、AI/ML(利用数据进行分析和预测)以及用于在一个平台集中共享全部运营数据的 Web 应用程序等技术,变革制造运营和增长。工业4.0的工具和技术已将 PdM 从抽象概念转变为切实可行的解决方案。

什么是预测性维护及其对制造商的重要性?

PdM 是在设备正常运行期间监控其性能和状态的设备维护方式,旨在降低故障发生的可能性。它类似于预防性维护,即在故障发生前对资产进行维护,而不是在故障导致停机后再进行维护。

预防性维护与预测性维护的区别在于所采用的方法、任务的提前期以及调度的精确性。PdM 利用状态监测工具和技术及资产信息来跟踪设备性能,进而预测故障的发生。理想情况下,PdM 能够在降低维护频率的同时,减少在非计划性维护和预防性维护上花费的时间。

智能传感器就是一个例子。这些机器传感器能够检测资产运行方式的变化,例如部件在高于正常速度下的振动。与维护软件(如Fiix® CMMS)连接的传感器会将此信息传递给软件,从而安排维护。随后,软件会在技术人员的移动设备上通知他们新安排的任务。

由于预测性维护为主动维护任务提供了理想的时间窗口,因此有助于最大限度减少设备维护所需时间、因维护而损失的生产工时,以及备件和耗材的成本。

预测性维护的价值

根据Allied Market Research,2018年制造业预测性分析市场规模为USD535000000,预计到2026年将达到USD2500000000。这显示了人们对这种依赖技术和五个关键组织要素(人员、数据、流程、工具和零件、设备)的维护方式的重视。这些要素与技术结合,被称为强大预测性维护计划的六大支柱。

以下是您可以如何发展每个领域,并利用它们构建一个持久的预测性维护计划。

人员:预测性维护之旅从这里开始

“如果没有执行人员的支持,即使您的预测性维护计划在纸面上看起来很不错,也没有意义,”Fiix® 解决方案工程师 Jason Afara 说。

您计划中的每个预测性维护支柱都需要人员来构建和维护。数据需要解读,技术需要设计和管理。这就是为什么您组织中的每个人都必须了解 PdM 的工作原理、重要性,以及他们可以做些什么来确保其成功。

让工厂人员接受预测性维护带来的变革至关重要,但并非易事。获得维护团队的支持,并在工厂内营造成功文化至关重要。

数据:过去、现在和未来之间的纽带

预测性维护计划需要信息才能取得成功。

SensrTrx 首席执行官 Bryan Sapot 表示:“没有数据,您无法预测任何事情。例如,如果您没有关于泵或传送带正常状态的基线,您就无法识别或预测异常。”

但数量的增加也带来了对质量的需求。

关键是来自工厂车间的准确信息。

数据是当前资产绩效与资产未来状态之间的纽带。这就是为什么从产量到故障模式的一切都必须不断更新。这些数字也必须准确无误。如果它们在不同系统之间存在差异,将会破坏您的计划。

流程:以人员和设备为驱动

人员流程涉及维护团队开展工作的方式。它们概述了员工如何与机器、数据、彼此以及其他一切进行互动。

“你需要了解谁负责什么,数据和任务的审查频率,沟通方式,以及如何规划、升级和完成任务。”Jason 说。

在设备流程方面,了解设备完成的流程、如何采集资产数据,以及数据如何映射到未来绩效至关重要。

简而言之,流程就是您的工作方式——维护团队如何规划和完成每天需要做的事情以取得成功。有效的预测性维护计划有助于使您的整个运营可预测,最大化从工时到资产绩效的各项指标。

工具和零件:成功预测性维护计划的关键

“预测性维护并不是新鲜事物,”Jason 说。“20 或 30 年前与现在的区别在于,我们拥有了更好的工具和对零件的理解,可以以更低的成本做得更好。”

工具是用于测量资产状况的仪器,例如红外摄像机,以及用于检查或维修设备的工具。零件是设备的不同组件。

设备:并非所有机器都适合预测性维护

在设计预测性维护计划时,了解哪些设备可以让您预测故障非常重要。

Jason 表示:“适合预测性维护计划的资产,是那些能够提供良好状态数据,并有足够提前期来在完全故障前发现问题的资产。”

Jason 还建议将预测性维护应用于最关键、具有最明显故障模式的资产,因为构建 PdM 计划需要投入大量时间和金钱。

技术:将所有要素连接在一起的纽带

技术有助于您管理、促进和优化预测性维护的其他支柱。

成功的关键在于了解哪些产品何时运行、所有活动的成本,以及上次维护的时间等因素。

有许多不同的技术可用于管理预测性维护计划,从 ERP 到 MES 系统和 CMMS 软件。

预测性维护计划并不能解决所有问题,但它有许多好处,比如更可靠的运营,让组织中的每个人都能成长并提升效率。

根据 readwrite.com[1] 的说法,它还可以带来显著的财务成果:投资回报率提高十倍,维护成本降低 25%~30%,故障减少 70%~75%,停机时间减少 35%~45%。

要充分利用这些优势,必须建立在关键维护基础之上。只有当这些基础牢固时,您才能制定出制胜策略。

[1] 大数据管理解决关键问题,2019 年 10 月 6 日

发布时间 2022年6月21日

主题: Operational Excellence Optimize Production Industrial Maintenance & Support Industrial Analytics Fiix CMMS

Gaurav Verma
Gaurav Verma
高级经理,软件解决方案营销,Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过预测性维护博客提升ROI并提高效率