现代化发电资产,提升工厂可见性并优化运营
可见性对于实现高效运营和减少停机时间至关重要,但大多数能源生产商并没有跨工厂的资产视图。老旧设施(如煤炭、天然气和水电厂)缺乏建立全面、数据驱动的运营视图的连接性,但即使是新设施也面临可见性挑战。
大型风电场通常位于偏远且地形复杂的地区,难以监控和管理。风能和太阳能同样是高度可变的能源,要求企业通过电池储能来补充实时能源生产。由于缺乏对运营和需求的清晰视图,操作员无法判断何时生产新能源或启用其电池。
现代控制系统为能源公司提供所需的跨工厂可见性,以支持高效、富有成效的运营,并充分利用现有设备。随着丰富数据在工厂内流动,以及更完善、易于读取的仪表板,操作员能够获取情境化信息,帮助他们更高效地运营并更快响应不断变化的需求。
应用能源智能,解锁可付诸行动的洞察力和新的收入来源
虽然可见性对于高效运营至关重要,但智能控制系统的真正价值在于建立统一的数据平台。数据一直是能源公司的关键——将能源生产与需求对齐需要对不断变化的条件进行细致分析。过去,这需要庞大的研究团队来汇编、情境化和组织他们的发现,而这些发现往往在呈现时已经过时。
如今,统一控制系统、自动化工具和智能设备使能源公司能够持续生成、整合和分析数据,从而解锁可付诸行动的洞察,帮助能源生产商预测需求波动。例如,公司可以预测产能需求或稳定性问题,并快速、安全地进行运营调整,以防止中断发生。
组织甚至可以利用实时洞察识别高风险资产,并主动安排维护——防止计划外停机并帮助最大化效率。随着世界日益数据驱动,创新型组织能够发现数据变现的新方式,开辟新的收入来源。
保持系统安全,保护您的运营和员工
随着能源公司投资新数字技术,必须谨慎确保收益大于潜在风险。网络安全攻击对组织来说代价极高——2023年,数据泄露的平均成本为USD4450000.00,而且这一数字还在不断上升。更糟糕的是,随着网络攻击日益复杂,其威胁已不止于利润——Gartner预测,到2025年,网络攻击者将把运营技术武器化以伤害人员。
这对运营高风险、关键任务基础设施的能源公司尤其令人担忧,尤其是在行业日益去中心化的背景下。由屋顶太阳能电池板和小型风力涡轮机组成的微电网正在重塑传统的公用事业—消费者关系,为社区在公用事业电网故障时提供有韧性的备份。然而,这些微电网的去中心化特性进一步增加了能源生产商面临的攻击矢量。
能源公司认识到去中心化的风险——75%高管表示,供应链复杂性增加了风险。与值得信赖的行业合作伙伴合作,可以帮助您整合投资并减少威胁矢量。合适的合作伙伴能够帮助您建立可靠、具备韧性的网络,使您更容易预防、检测、响应和从网络攻击中恢复。
通过优先考虑可持续运营确保组织未来发展
随着行业向可再生能源转型,能源生产商必须最大化效率并最小化浪费。不断变化的政府法规对发电厂提出更严格的限制,而私营部门的投资进一步推动了对可持续性的需求。
尽管太阳能和风能等清洁能源(以及潮汐能和地热能等新兴技术)日益流行,但煤炭和天然气发电资产仍然是行业的关键。尤其对于老旧工厂来说,尽量减少浪费和控制污染而不影响生产或盈利,已成为受监管的必要要求。
现代工厂控制系统和智能设备可以帮助企业高效、可持续地运营。通过实时洞察跟踪设备健康和性能,组织能够确保最大化生产力,同时避免产生过多浪费。组织还可以利用这些洞察跟踪和监控排放。结合自动化报告工具,操作员能够在问题发生前快速发现并确保排放量保持在法规限制范围内。
在快速发展的行业中保持领先
电力行业始终充满活力,需求只会持续增长。合适的合作伙伴可以帮助您在当下做出正确投资,以应对当前波动,同时为未来创新做好准备。
Rockwell Automation提供端到端产品和服务,助您应对未来不断变化的能源需求,同时最大化安全性、可持续性和合规性。凭借多年的行业经验和专业知识,以及强大的合作伙伴网络,我们能够根据您的实际情况交付真正的业务成果,如提升可靠性、效率和正常运行时间。
如需了解更多信息,请访问我们的网站或立即联系我们。