Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

全厂控制:敏捷生命科学自动化

通过采纳集成设计的系统,来协调流程以确保当前和未来取得成功。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
生产线上装有Covid-19疫苗的玻璃瓶

生命科学制造业在当今快速发展的制药和生物技术领域面临着独特的挑战。生产需求变得越来越复杂,监管要求也越来越严格,因此,制造商必须采用精密的控制策略,来确保精度和适应性。全厂控制和集成架构系统应运而生,成为满足这些需求的核心解决方案。

集成的战略价值

全厂控制的核心是从基于单元的分段运营转变为完全集成的制造生态系统。这种方法创建了一个统一的控制框架,可以帮助协调整个工厂的所有制造过程、单元操作、质量体系和运营参数。具有这些属性的制造环境可以动态响应不断变化的生产要求,同时保持严格的质量标准。

实现运营灵活性

现代生命科学制造需要前所未有的运营灵活性。生产设施必须在不同产品之间高效转换、调整批次大小并适应新过程,同时不能影响质量或合规性。集成控制架构通过提供以下功能实现这些转变:

  • 集中式过程管理,可快速重新配置制造参数
  • 上游和下游过程之间的无缝通信
  • 在整个生产链中提供实时调节功能

对可扩展性的影响

可扩展性不仅仅是增加产量。它需要能够整合新技术、扩展生产能力并适应新兴治疗模式。全厂控制系统通过以下方式提供实现可持续增长所需的基础设施:

  • 在不中断现有运营的情况下促进新设备和过程的集成
  • 实现制造能力的模块化扩展
  • 支持实施新的生产技术,尽可能减少系统重新设计

数据集成与合规性

生命科学制造中的监管环境需要全面的数据记录和工艺验证。集成架构为运营数据创建了一个单一可信数据源,包括:

  • 在所有制造运营中实现完整的过程可见性
  • 自动化数据采集和记录
  • 简化合规报告和审计准备

支持制造创新

随着行业朝着诸如连续加工和个性化医疗等先进制造模式迈进,全厂控制的价值变得更加明显。这些集成系统为以下方面奠定了基础:

  • 实施先进过程控制策略
  • 集成人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 功能
  • 制定预见性维护计划
  • 实时质量保证和过程优化

集成的商业案例

虽然在全厂控制方面的初步投资可能很大,但长期效益足以证明这笔费用是值得的。实施集成控制架构的组织通常会看到:

  • 运营复杂性得以降低
  • 员工效率得以提高
  • 制造效率得以提高
  • 产品质量和一致性得以提高
  • 合规相关成本得以减少
  • 设施利用率得以提高

展望未来

生命科学制造的未来将由能够快速适应新生产要求,同时保持高质量标准的工厂定义。全厂控制和集成架构系统不仅仅是运营工具,还是使制造商能够满足当前需求,同时为应对未来挑战做好准备的战略资产。随着行业不断发展,那些投资于全面控制策略的组织将能够更好地利用新机会,并在日益复杂的市场中保持其竞争优势。

Integrated Architecture
Integrated Architecture
能力
能力
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解更多

发布时间 2025年3月26日

主题: Optimize Production Industrial Automation & Control Process Solutions Life Sciences

Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
商业营销经理 - 控制器、输入/输出 和 PlantPAx 产品组合,Rockwell Automation
Kristopher Dornan 负责 Rockwell Automation 的控制器、输入/输出 和 PlantPAx 产品组合的商业营销。Kris 拥有20年的经验,将工程深度转化为客户价值——通过集成控制和信息解决方案,推动更智能、更具韧性的运营。
Katie Glosson
Katie Glosson
商业营销经理-生命科学
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 全厂控制:敏捷生命科学自动化